This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:寄存器(0x01)设置

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462266/lm36011-register-0x01-setting

器件型号:LM36011

工具与软件:

您好、先生、

对于寄存器(0x01)上的选通功能设置、我是否知道需要设置位1 = 1和位0 = 1、正确吗? 或者设置位2 = 1或位3 = 1?

为了满足寄存器(0x02)闪存超时持续时间宽度函数、要设置寄存器(0x01)位2 = 1和位3 = 1、这对吗? 或者设置位2 = 1和位3 = 0?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    很高兴在这里为您提供帮助!  

    如果需要使用选通控制输出、选通使能位应该被设定为1、但是模式位应该被设定为00或01。

    • 如果设置为00、则电流上升/下降速度将是慢速斜坡。  
    • 如果设置为01、则电流上升/下降速度将较快。  

    要使用不受选通控制的闪存超时、请使用 int flash 将 Mode Bits 设置为11

    要使用闪存超时 以选通启动、请使用外部闪存将模式位设置为00

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的友好解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    欢迎您!  

    如果有任何问题、请随时提问。  

    此致!  

    John。