Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 主题中讨论的其他器件:BQ24170、BQ24133
工具与软件:
大家好、我正在设计一种电源、我需要一个具有或功能的充电器、当电源来自 Vbus 时、至少需要4A 电流。
我看到当电源来自 Vbus 时、BQ 系列通常具有大约3.2A 的限值。 是否有一个没有此限制并且无需放置外部 MOSFET 的模型?
谢谢。