This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ 系列电池充电器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462376/bq25890-bq-series-battery-charger

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ24170、BQ24133

工具与软件:

大家好、我正在设计一种电源、我需要一个具有或功能的充电器、当电源来自 Vbus 时、至少需要4A 电流。
我看到当电源来自 Vbus 时、BQ 系列通常具有大约3.2A 的限值。 是否有一个没有此限制并且无需放置外部 MOSFET 的模型?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    BQ24133和 BQ24170系列具有内部降压开关 FET 和外部检测电阻、用于设置输入电流限值和充电电流。

    此致、

    Jeff