This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在85'C 下进行过热检测以及关断/恢复

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461231/bq76952-overtemperature-detection-at-85-c-and-shutdown-recovery

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

背景:

我们的储能系统通过 AFE 运行 BMS、该 AFE 可监测15节串联电池包。 由于在充电/放电过程中产生过多热量、AFE 会在内部温度达到85'C 时关闭、从而过早终止充电/放电过程。

我在芯片的技术参考手册中发现、可以通过以下寄存器自定义 AFE 内部温度监测阈值。

虽然默认阈值定义为85'C、但数据表的以下部分描述了 AFE 在120'C 以下时是安全的

问题1:

如果我们希望将阈值提高到高于默认85°C 以满足我们的项目要求、我们应该注意到什么后果? 是否可以安全地将阈值设置为任何高于85°C 和低于120°C 的值、以便为我们的系统提供更大的余量、从而以更高的速率(这会导致 AFE 超过85°C)为电池充电而不触发关断?

问题2:

我已经注意到、当 AFE 在85°C 附近从关断状态恢复时、即使没有触发保护并且所有条件都正常、它也不会闭合 FET。 它仅在我手动复位器件时闭合 FET。 器件是否需要满足特定条件才能在从 SHUTDOWN 模式恢复(由于高温> 85)时闭合 FET?

谢谢!

李京宰


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    85ºC:我们器件的功能温度为-40至20 ̊ C。 一旦超过85ºC μ F、器件就可能无法达到数据表中规定/预期的性能。 数据表值 Δ 120ºC 很可能是指过热安全永久失效(SOT)。 该值会达到大约120ºC μ s 的最大值、因此即使关断温度限制设置为150ºC μ s、SOT 也会首先发生。   表7.1绝对最大额定值(续) 数据表中的 显示了我们的器件可以处理的最大温度范围。

    2.澄清一下、如果您说 AFE 从 SHUTDOWN 状态恢复、您是说该器件完全关断且温度低于 85ºC μ A、还是因为 之前内部温度低于85ºC μ C 而未关闭器件 关断温度延迟  是否满足条件?  

    此外、您是否偶然使用内部过热(OTINT)保护? 如果您希望触发警报/故障、从而在温度低于或等于设定阈值时关闭其中一个/两个 FET 并具有自主恢复功能、则此保护功能对于使用设置为更高的关断温度时可能非常有用。  第5.2.12节:内部过热保护 其中 TRM 详细介绍了这个功能。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的澄清。 下面是对您的反馈的回答:

    1、理解

    2.该器件在85°C 时关闭,然后在温度下降一定量后恢复。 我在哪个文档中可以找到此85°C 关断功能的恢复条件、例如恢复时间或迟滞值? 我想了解恢复条件、以及当恢复时没有明显故障会阻止 FET 闭合时 AFE 不闭合 FET 的原因。

    OTINT 保护未启用、但我将回顾该功能。 感谢您的讲解。

    此致、

    Kyungjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    器件在85°C 时关闭、然后在温度下降一定数量时恢复

    当发生这种情况时、您是否介意共享 REG18、LD 和 TS2引脚的波形? 器件可能会因其他原因而被唤醒、或者它没有完全进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    在当前测试环境中、这些引脚的访问权限有限、但我将尝试复制85'C 测试并为您提供数据。

    顺便说一下、如果 AFE 由于某些防止出现的条件而实际上没有进入 SHUTDOWN 模式、那么它是否在 OTINT 保护未启用时仍然断开了 FET? 此外、当内部温度降至室温时、FET 如何保持开路、而没有理由保持开路?

    谢谢!

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    感谢您在访问受限的情况下尝试抓取这些波形。

    如果它进入软关断状态、那么是的、则 FET 可能已被禁用。 这可能解释了为什么 FET 只在您复位器件时闭合。 此 软关断常见问题解答 提供了有关此模式的更多信息。

    此致、
    Alexis