主题中讨论的其他器件:EV2400、
工具与软件:
您好!
我正在尝试从 TS1、TS3、DCHG 和 DDSG 引脚读取温度。 它们连接到外部热敏电阻、我使用万用表进行检查、我可以在引脚中读取电压。 但是、我无法从器件获得有效测量值。
首先、我尝试通过将这些引脚配置为 ADC 输入来读取引脚电压:
TS1引脚配置= 0xB3
TS3引脚配置= 0xB3
DCHG 引脚配置= 0xB3
DDSG 引脚配置= 0xB3
但我仅从 TS1获得有效的电压测量值(命令0x70)。 所有其他端口的读数均为0。
然后、我尝试使用18K 温度模型(CONFIG = 0x0B)将它们配置为热敏电阻。 通过这个配置、我读取了一个1890的常数值。
我还找到了一个文档、其中提到使用18K 温度模型的此配置:
–A1 = 0、B1 = 0、A2 = 0、B2 = 0、A3 = 0、 B3 = 32767、 A4 = 0、B4 = 0、A5 = 16384、ADC0 = 11703
我还可以通过热敏电阻配置获得原始 ADC 测量值、但我仍然读取到恒定值1535。 即使我检查 DASTATUS7我发现没有计数在所有.
我缺少什么? 我还需要设置其他一些配置吗? 奇怪的是、TS1及 ADC 输入运作良好、而所有其他电路则不行。
任何帮助都将受到赞赏。