This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:热条件的定义

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461644/tlv773-definition-of-thermal-condition

器件型号:TLV773

工具与软件:

嗨、团队:

我知道器件必须遵循绝对最大额定值、以免有损坏器件的风险、并且必须遵循建议运行条件才能使器件正常工作。

但我在 TI.com 网页上看到了一些未知描述。

首先、数据表显示结温的绝对最大值为-65至150。 -40至125作为建议的结温。

这些定义既是"结温"、又应根据热阻和内部功率损耗来计算结温。

但是、TI.com 产品文件夹( https://www.ti.com/product/TLV773 )显示了-40到85。

此外、数据表末尾显示了以下。

如何了解除绝对最大值和建议额定值之外的工作温度?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    感谢您指出这一点。 我们将更正文档、更改后、工作结温和工作温度均为-40到125C。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我想确认这一定义不仅仅是关于此产品。 数据表和 TI.com 中的工作温度(Op Temp)对应于 TI LDO 中所有器件的建议工作额定值中的"结温"。

    此致、

    Hayashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、工作结温和工作温度范围是相同的。

    谢谢!

    Stephen