This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:初级侧逻辑故障的含义

Guru**** 2619075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462453/ucc21521-primary-side-logic-failure-meaning

器件型号:UCC21521

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户与以下有关 UCC21521的问题有关。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我遇到了有关 UCC21521隔离式栅极驱动器的问题。 在数据表的第一页、它指出"作为一种失效防护措施、初级侧逻辑故障会强制两个输出均为低电平"。  

我找不到任何有关构成"初级侧逻辑故障"的文档。 有什么方法可以帮助我确定"初级侧逻辑故障"是什么吗?"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    本质上、这仅仅描述了隔离式栅极驱动器的工作方式。 它是一个多芯片模块、具有输入芯片(初级侧逻辑)和输出芯片(具有为 Igate 供电的大型晶体管)。 或者、它们被称为 TX 芯片和 RX 芯片、因为输入芯片在接收到输入"高电平"时将通过隔离电容器发送515MHz 开关键控频率。 输出侧接收此515MHz 信号、并使上拉网络能够将输出驱动为"高电平"。 当输入芯片接收到输入"低电平"时、它不向输出芯片发送信号、两个输出都将保持低电平。 因此、如果输入芯片被损坏或被禁用、则不会传输515MHz、输出将只是保持低电平;如果输入侧损坏、则驱动的 FET 将不会开启的危险。

    此致、

    Sean