This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:学习周期过程:未获取 OCV 读数

Guru**** 2942850 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455838/bq34z100-r2-learning-cycle-procedure-ocv-reading-not-being-taken

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

e2e.ti.com/.../config_5F00_calibrated_5F00_with_5F00_chem_5F00_id.gg.csv

您好!

我正在关注本文档(https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?BQ34Z100=1722946654727)、以完成 ts 电量监测计的学习周期。 在电池包充满电后、我在等待 OCV 测量时卡住。 设置了 FC 位、因此电量监测计识别到电池组已充满电、但我已经等待了近72个小时、其余位尚未设置、VOK 和 RDIS 位也未清除(更新状态仍为04)。 是否可以在学习周期的这一点强制进行 OCV 测量、或者我是否需要从头开始?

我没有开始记录、因为我的笔记本电脑一直没有与电量监测计通信、但我已经将我们的电池组数据闪存参数附加到 gg.csv 文件(其中已进行电量监测计校准并编程了电池化学成分)。 作为参考、这是一个使用6.8Ah 锂离子电池的12节电池组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么化合物?

    这种化学物质是如何决定的?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_kraken.log

    化合物 ID 为5169。 使用了 GPC ChemID 选择工具。

    我想我们现在要解决的主要问题是、这是一个多电芯应用、我们无法达到最小电池组电压、因为我们在放电期间监控各个电芯的电压、当1个电芯达到3.0V (制造商规定的最小电芯电压)时、我们需要停止放电、这样我们就不会损坏任何电芯、使电池组受损。 是否有任何方法可以解决放电期间电芯电压的变化?

    我确实尝试了另一个学习周期、但在放电/放松后无法将更新状态设置为05。 附件是该学习周期的日志。

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您的确认。

    您的终止电压是多少?

    在日志文件中没有电流读数、该值需要是固定的、电量监测计需要报告正确的电流。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LC_5F00_Nessie.log

    Diego,

    这是另一个学习周期、我刚刚使用另一个电池完成、我遇到了类似的问题。 这是一个2.0Ah 12S 电池、化学 ID 394已编程。 ChemID 是使用 GPCCHEM 工具选择的。

    我对电池放电、直至一节电池达到3.0V (终止电压)、并让电池休息5个多小时。 然后、我启用它、学习状态变为04、并以 C/2速率(1A)执行 CC-CV 充电方法、直到电池包电压为50.4、锥形电流截止值为0.23A。 自设置 FC 位以来、电量监测计检测到充满电、但我认为 VOK 位未设置、并且学习状态从未从04更新为05。 我在周末等了一会才开始学习循环的放电(0.4A 放电)、我目前正处于休息期。 附件是在学习周期开始之前加载到电量监测计上的 gg.csv 文件、以及包含可用当前读数的日志。 请注意、我们的电流被缩放6、因此这是电流读数较低的原因。

    如果您需要更多信息、请告诉我

    谢谢、Jordan

    e2e.ti.com/.../Nessie_5F00_Configured_5F00_Calibrated_5F00_Programd.gg.csv 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    请查看我的最后一条消息。 仍然在处理学习周期的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    DOD%误差是多少?

    如果您有 gpc 数据和报告、请分享它们。

    日志看起来不错、我预计会转换到5。

    您能否共享.srec 以便我可以查看一些私有参数。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我在 BQ Studio 的寄存器窗口中看不到 DOD%错误。 在哪里可以找到适合您的数字?

    下面是 CHEM_ID 数据、报告、我没有使用.srec 文件对 BQ 芯片进行编程。 我仅根据应用配置了数据存储器参数、校准了芯片、并对电池化学成分进行了编程。 如果您愿意、我可以从芯片中拉出一个.srec 文件。 包含数据存储器参数的 gg.csv 文件位于我之前发送的消息中。

    谢谢!

    约旦

    e2e.ti.com/.../Nessie_5F00_Chem_5F00_ID.zip  e2e.ti.com/.../Nessie_5F00_Chem_5F00_ID_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    DOD%误差是 GPCHEM 报告的一部分。

    请允许我留出一些时间来审核您的配置。

    此致、

    Diego