This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:在未签署保密协议的情况下发布了数据表

Guru**** 2388160 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, AM2732, TPS65219, LP87745-Q1, TPS6594-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461812/lp87745-q1-release-of-datasheet-without-nda

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745AM2732、TPS65219、、、 TPS6594-Q1

工具与软件:

我要查看的是执行 AM2732设计、也就是 PMIC 的 LP87745。  数据表不完整、似乎是签订了 NDA。  保密协议要求是否会很快取消?  这无疑是最方便使用的设备、但我需要知道如何使用它。   我已提出要求、但我的设计确实必须开源、所以拥有受 NDA 控制的芯片是行不通的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    遗憾的是、LP87745-Q1完整数据表和功能安全信息仅在签订了保密协议的情况下提供(预计在不久的将来不会发生变化)。 我们还有一些其他 PMIC 器件、它们在 TI.com 上提供了完整的数据表、例如 TPS6594-Q1或 TPS65219、您可能需要查看它们。  

    您正在寻找哪些电压轨/功能组合?  

    此致、

    Katie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了所有的 PMIC 器件、却找不到满足所有启动电源轨需求的器件。  但经过一番工作、我发现了一些具有内置电感器的直流/直流转换器、它们可能更小且更易于使用、因此我使用了这些转换器。