This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:我正在使用 TPS65988DH 开发 TPS65988EVM、但从未获得大于5V 的任何输出。

Guru**** 2584825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459938/tps65988-i-am-working-on-a-tps65988evm-with-tps65988dh-but-i-never-got-any-output-larger-than-5v

器件型号:TPS65988

工具与软件:

您好!

我正在从事一个电源设计、该设计从15V PD 通道(端口 A 或 B)消耗25W

同时、我想用1A、PD 15V 为外部器件充电。

我尝试将工程设置为attached.e2e.ti.com/.../project5.pjt

结果可以通过设置(5/9/12/15/20V)自由更改任一端口中的发送受电方。

但无论我如何更改任何值、输出始终仅保持为5V、0.9A。

当我插入端口 A 时、端口 B 只为 iPad 输出5V 0.9A、
当我只插接端口 A 时、 LED 灯 D3比 D5略调光(我知道它显示的是电压电平、这意味着端口 A 的电压比端口 B 高)


当我进入调试模式时、"接收到的受电能力"始终为0

此外、 我尝试保持所有设置与2个端口的设置一致。
但当我将电源插入端口 B (充当供电方)时、无法将端口 A 作为输出。

当我插入端口 B 时、无论我是否插入端口 A、只有 LED D3亮起、D5未亮起。

我认为 PDO_1和 PDO_0应亮起以指示 PD 电压电平?


我想所有 IMXCTL0、IMXCTL1、IMXCTL2 LED 应该以正确的方式亮起、以显示2个端口之间的电力线?

 电路板可能出现故障或我的配置有误。
 这也是我的 loge2e.ti.com/.../3223.log2.csv

 

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    我认为 PDO_1和 PDO_0应亮起以指示 PD 电压电平?

    [报价]

    有。  由于 D3、D5和 D29亮起、似乎可以提供/选择5V 电位。  请确认 P3V3稳压器没有问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236363/tps65988dkevm-high-quality-schematics-wanted-for-evm---power-supply-section-of-tps65988-evaluation-module-users-guide-is-not-readable/4673822#4673822

    Unknown 说:
    是指主板可能出现故障或我的配置有一些错误。

    我将更改配置以匹配 DRP (内部路径仅为拉电流、外部路径仅为灌电流):

    Unknown 说:
    这里也是我的 log

    您能否捕获 PD 流量以显示广播和请求的功能?

    谢谢。此致、

    Chris

    《TPS65988 EVM 用户指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复。

    我根据您的建议更改了 PP1、PP2、PP3、PP4开关配置后、任一端口都可以支持 第一个端口上的受电方、第二个端口上的受电方。 这是一个伟大的消息给我!

    当我插入端口 A 作为15V 输入时、端口 B 的输出将为5V、0.9A
    我可以看到-
    PP2switch:PP2开关已启用(系统输出)
    PP3开关: PP3开关已启用(系统输入)

    当我插入端口 B 作为15V 输入时、端口 A 的输出将为5V、0.9A
    我可以看到-
    PP1开关:PP1开关已启用(系统输出)
    PP4开关: PP4开关已启用(系统输入)


    同时、它仍在 PD 协商上仅输出5V 0.9A。

    我会尝试在该项目中改用12V 功能。  e2e.ti.com/.../project6.pjt

    当我为端口 A 或端口 B 插入12V 电源时、没有可用输出。
    如果我插入端口 A、则会显示 PP3开关已启用(系统输入)、D3没有亮起、也没有输出。
      
    如果我插入端口 B、则 会显示 PP4开关已启用(系统输入)、D5 没有亮起、也没有输出。

      

    最后是15V 和12V 电源上的3V3。 3V3稳定、但在任何端口上的 PDO_0或 PDO_1上均未亮起。

      

    在执行任何进一步的步骤之前、我可以执行哪些其他操作来评估电路板正常工作?

    我尝试执行"EVM-Flash Re 固件(恢复)"、然后收到错误消息。

      

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电路板上观察到更多。

    如果我将电路板与系统电源20V 相连接、我可能会使两个端口看起来都有一些 PD 源配置输出。

    但奇怪的是、一旦我尝试插入 iPad、功率计显示电压为5V 的时间约为4秒、当 PDO_0、PDO_1、IMXCTL0闪烁的时间不到0.5s 时、D3将变亮、接下来的时间、IMXCTL2、D27指示灯将变亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

      您观察到的是引导配置(电池电量耗尽)。  如果在 VIN 3V3之前应用 VBUS、则器件配置基于 ADCIN2和 SPI 设置。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65988.pdf#page=43

    以下是可用的配置:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf#page=153

    对于 IPAD 问题、您需要连接一个示波器、以查看 VBUS 发生了什么情况。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    那么、如果芯片不连接电池、建议的设置是什么?

    我应该接通引脚4、对吧?

    感谢您的建议、 现在情况越来越好、我通过由外部电源提供20V 电源来接通引脚4开关、现在可以看到不同的电压输出。

    之后我可以输出9V、2A。 我看到 PDO_0 LED 首次亮起。

      

    现在这是项目文件 e2e.ti.com/.../project8.pjt

    电压摆幅。 灯将闪烁一次、然后立即熄灭、这会导致什么情况发生?

    此外、为什么在将15V PD 作为输入时仍然存在5V 电压、而在插入12V PD 时没有任何输出电压? 我还缺少什么或配置有误。
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果芯片不附带电池、建议的设置是什么?

    我需要进一步研究这一点、看看是否有建议。  您需要使用微控制器或其他一些方法来写入 PD 控制器、以便在连接有效受电方时清除电池电量耗尽标志。  这将允许 PD 从 EEPROM 加载并继续进入 APP 模式。  在典型应用中、嵌入式控制器监控电池、然后将 VIN3V3应用于 PD 控制器、并向 PD 发出命令、以清除电池电量耗尽标志。  然后、PD 由 VIN3V3而不是 VBUS 供电。

    我应该打开引脚4、对吗?

    仅当在 VIN3V3 (EVM 的桶形插孔)之前施加 VBUS 时、此方法才适用。  当 VIN3V3首次可用时、开关不应影响性能。

    当我尝试设置12V、15V 时。 灯将闪烁一次、然后立即熄灭、这可能导致什么情况发生?

    对于端口1、我只看到两个拉电流 PDO:5V 和9V。  请确认正在测试的端口支持12V 和15V。

    此外、为什么在将15V PD 作为输入时仍然存在5V、而在插入12V PD 时却没有任何输出? 我缺少什么或配置有误。

    这有点奇怪。  端口1的受电方能力为5、9和12。  但正如您展示的、它支持15个、而不是12个。   我从未见过除5、9、15和20V 之外的用于 SPR 的固定 PDO。  您需要12V 电压吗?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 借助外部3V3、我可以摆脱电池电量耗尽标志、并查看各种输出选项。 我认为我应该能够忽略电池电量耗尽标志、但我无法在全局系统配置中看到一个选项。 如何更改此状态?

    同时、电源是否可能跳至9V、但无法跳至12V 或15V。
    我很怀疑电路板在12V 或15V 输出上存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我应该能够忽略电池电量耗尽标志、但我无法在全局系统配置中看到选项。 如何更改此状态?[/QUOT]

    电池电量耗尽标志功能无法禁用。  您必须使用4CC 命令来清除电池电量耗尽标志。 您可以通过 GUI 进入调试模式并发送命令。

    您能否在 EVM 上确认应用 VBUS 后正在从 EEPROM 加载配置?  我预计、一旦接收端口连接并加电、PD 便会从 EEPROM 加载配置并 在另一个端口上支持12或15供电。

    与此同时、电源可能跳至9V、但无法跳至12V 或15V。

    否  PD 应该首先提供5V 电压、然后协商至尽可能高的电压。  我不知道为什么除非远端未选择、否则 PD 不会达到12V 或15V。   

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、

    那么、我想问的是、在以15V PD 输入进行升压时、是否可以从 VBUS 为15V 器件加电、并在次级端口输出15V PD?

    因为我没有芯片电池、所以芯片会始终将电池电量耗尽标志设置为 true。

    在调试器升压芯片后、我将电池电量耗尽标志设置为 false、但在第二个端口上连接的芯片仍然仅在5V、0.9A 上。 它没有升压到15V。

    我需要再次拔下插头来获得15V 电压。

    或者、我可以使用任何命令重置第二个端口上的连接、以便在将电池电量耗尽标志设置为 false 后再次设置 PD 协商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点我想确认的是、这2个工程仅在 Transmit Source Capabilities (传输拉电流能力)上的 PDO 数量上存在差异。
    project10具有9V、12V、15V、可以为 iPad 输出15V 以实现快速 charging.e2e.ti.com/.../project10.pjt

    Project 11仅在 Transmit Source Capabilities (传输拉电流能力)上具有15V 电压、起初、iPad 将消耗5V、2A 电流。 并尝试升压至15V。 正如上面提到的、PDO_0、D27 LED 将闪烁一次、然后熄灭。 然后它又回到5V、2A、就像一个无限次启动 loop.e2e.ti.com/.../project11.pjt 一样

    不应该发生这种情况、因为我只移除了 Transmit Source Capabilities (传输拉电流能力)上的9V 和12V 电压。 它仍应提供15V 电压、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../project12.pjt
    我尝试按顺序重新排列
    9V、1.5A
    12V、1.25A
    15V、1A

    最终目的  

    15V、1A、
    12V、1.25A
    9V、1.5A

    现在、它又不起作用了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我想问的是、在以15V PD 输入升压时、是否仍可以从 VBUS 为15V 器件加电、并从辅助端口输出15V PD?

    我的理解是这应该起作用。  当受电路径协商较低的电压并尝试在另一个端口上提供较高电压时、可能会出现一些问题、但这不是您要测试的情况。  您能否确定外部电源路径上的15V 电压是否存在降压转换器上电压低于15伏、因此拉电流路径上电压小于15伏的硬件问题?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是的、看看15V 是如何工作的。 我很沮丧为什么改变 PDO 的顺序使它不起作用。 但这对我来说不是很大的问题、因为我需要将15V 电压施加到所有 VBUS 上、而且现在确实如此。

    我现在非常接近我需要的结果。 非常感谢您的帮助!

    在没有外部电源的情况下、我是否可以将电池无电标志设置为"错误"? 或正常硬件能够做到这一点?
    BusPower DIP 开关设置是否有所帮助?

    因为任一端口都将是我的设备中唯一无法首先使用预3V3的电源输入。 因此、升压时无法将电池电量耗尽标志设置为 false。


    由于线缆已经插入到 iPad 中、因此无法再次设置 PD 协商。 当我将电池电量耗尽标志发送为误报  、落在主控制器唤醒后、iPad 会保持在5V、0.9A 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有外部电源的情况下、是否有任何迹象表明我可以在启动时将电池电量耗尽标志设置为 false? 或正常硬件能够做到这一点?
    BusPower DIP 开关设置是否有所帮助?

    否  该器件最初用于笔记本电脑应用、您可以在 Intel 参考设计中找到。  电池电量耗尽功能特定于该终端设备、您无法禁用。  操作过程以前/现在由电池电量耗尽。PD 将为系统供电以便为电池电量耗尽的情况充电、一旦系统电量充足并且嵌入式控制器正确引导、嵌入式控制器将向 PD 发送4cc 命令以指示其离开电池电量耗尽模式(清除电池电量耗尽标志)。   

    对于 iPad、我认为您需要先将15V 连接到端口 A、然后将 iPad 连接到端口 B。 如果您首先连接 iPad、那么我认为 PD 会尝试从 iPad 接收电源(我不知道这是否可行)。   您是否有另一个支持15V 灌电流的器件可供测试?  连接到 iPad 的电缆两端是否都有 type-c?

    此致、

    Chris