This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:如何为镍氢电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25720, TPS25751, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460915/bq25720-how-to-charge-nimh

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ24401、BQ25792

工具与软件:

您好、我们如何配置 BQ25720来为镍氢电池充电?

产品规格表明它支持镍氢化学等、但数据表甚至没有提到镍氢电池一次。

我也找不到关于用这块芯片给镍氢电池充电的应用手册。

1.此芯片是否支持 NiMh 或者产品规格是否有错误?
2.如果支持镍氢电池、它如何 终止 充电周期? 它是否使用 Δ V? 温度上升速率检测? 是恒定的电压? 使用计时器进行涓流充电?
3.由于镍氢电池的电压低于锂离子电池、它可以支持超过4节电池吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您正在寻找专用的镍氢电池充电器、请尝试使用 BQ24401

    BQ25720是一款智能充电器、但不提供终端或 Δ V 检测。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、我需要 在设计中同时支持镍氢电池(5节串联)和锂离子电池(3节 串联)电池包、并希望尽可能使用相同的充电 IC 来处理这两个电池包。 BQ24401等专用镍氢电池充电器不支持锂离子电池、 TPS25751等电力输送控制器 IC 也不支持锂离子电池、并且当 BC1.2为可用时、它们不支持降压/升压转换器以便从5V 电压充电。

    我认为、即使 BQ25720只能处理 慢充电算法、我们的设计仍然可以接受。 它表示可以根据产品规格为镍氢电池充电。 您能告诉我如何操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    BQ25720提供用于监测电池电压和电池电流的遥测寄存器、还具有独立比较器。 这应该让用户可以添加附加电路来监控电池电压并由用户终止充电器。 抱歉、我们在这里没有参考设计。  

    如果充电电流小于4A、 您可以考虑使用具有类似架构的集成式降压/升压充电器 BQ25792。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、我的电流基准实际上使用了 BQ25792、这款芯片看上去非常棒、但规格没有提到此芯片上的镍 氢电池、这就是我考虑更换 BQ25720的原因、BQ25720据说支持镍氢电池。 您能说明一下这两个 IC 之间有哪些不同的特性、哪些特性使其中一个更适合镍氢电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    无需切换。 它们具有类似的功能、都需要额外的元件来支持镍氢电池。  

    此致

    老虎