This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702CX33EVM-683:为什么会产生这种振动?

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3702CX33EVM-683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446096/tps3702cx33evm-683-why-is-this-vibration-happening

器件型号:TPS3702CX33EVM-683
主题中讨论的其他器件:TPS3702、

工具与软件:

我想知道为什么会产生这种振动。

我认为 滤波器电容器的值是导致的原因。

电容器的值为0.1uF。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 您是否能够分享该问题的原理图?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
     此问题的原理图如该 图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您提供的波形、我假设黄色的波形是5V VDD 信号、绿色的信号在哪里探测?

    由于这是 VDD 信号、您是否已尝试取消填充 TPS3702以查看振荡是否仍然存在? 我之所以提出这个问题、是因为断电时的振铃并未记录此器件的行为。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄线的波形是5V VDD 信号。  
    绿色线的波形是  随附图像中蓝色线处测量的电流。

    抱歉、我们尚未尝试取消填充 TPS3702。

    它在 TPS3702之后(在随附图像中的红线测量)振荡、但在 TPS3702之前不振荡(在随附图像中的蓝线测量)。
    因此、我们认为 TPS3702是 振荡原因。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于在 TPS3702的输出端检测到振荡、您能否移除 R232并重新测试?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移除 R232时、振荡是 通过绿色线连接的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送测量的图像、其中 C55从0.1uF 更改为1uF、 以防万一。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我再次测试删除了 R232、因为振荡有噪声。

    这是正确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、我正与团队讨论如何解决您的问题。 请尝试将 R3增加到300K。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经尝试通过 R3更改为300k 进行测量、但  振荡 仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要再进行一些测试、但我们目前正在移动站点、我们的实验室要到12月17日才能准备就绪。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。
    移动完成后、请再运行一些测试。

    我会一直等到那时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我能够在实验室中运行一些测试、但无法在 EVM 上重现此问题。 为了仔细检查、您提供的波形是取自 TI 制造的 EVM 吗?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 TPS3702系列。

    然而、我在其中写下了关于 TPS3702cx33EVM-683的问题、但实际上它的问题是 TPS3702cx50。
    我很抱歉出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试是在 EVM 还是在不同的电路板上执行?

    电路板/器件是如何供电的?

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 很抱歉没有提前回复。

    我在产品板上进行测试。

    此板由交流适配器供电、具有12EVV 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何将12V 降至5V?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 它是24V、而不是12V。
    我们对 附加的图像进行单步执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要移除 C55。 去耦电容器与铁氧体磁珠组合可能会导致该问题。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 C55并执行了测量。

     振荡 仍然存在。

    5V 电压在单独的板上生成、并通过开关电路提供给复位 IC。

    因此、C55 与铁氧体磁珠的组合可能 是 不相关的。

    我对缺少信息表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用其他电源为电路板供电?

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心的是、您的设计中有一个设计行为类似于低通滤波器、阻止 RESET 置位的快速转换。 通过将电源作为根本原因、我们可以对另一个部件进行故障排除。

    Jesse