This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:并联使用两个稳压器以增加电流输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1, TPS7A52-Q1, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462977/tps746-q1-using-two-voltage-regulators-in-parallel-to-increase-the-current-output

器件型号:TPS746-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS7A52-Q1OPA388

工具与软件:

能否 并联两个 TPS746-Q1的输出以增加电流输出?  

我有一个电路、我需要1.2-1.6A 3.3V 的电压。 由于尺寸限制、我正在寻找更小的稳压器 、而且 TPS74633PQWDRVRQ1 足够小、我可以使用其中的2个、甚至3个。

那么、我可以并行堆叠它们以在它们之间共享负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    简而言之、是的、您可以并联此 LDO、但您需要额外的元件、这会使解决方案的尺寸更大。  您能否改用 TPS7A52-Q1?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Stephen、

    感谢您的回复!

    TPS7A52-Q1将是完美的解决方案、但 TPS746-Q1比 TPS7A52-Q1更便宜且更容易买到。

    您能告诉我如何一起使用多个 TPS746-Q1吗?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    如果您希望并联 TPS746-Q1、则需要使用两种技术之一。  

    技术1:镇流电阻器
    第一种技术是在每个 LDO 的输出端使用镇流电阻器。  镇流电阻器的输出连接在一起、以将每个 LDO 输出连接在一起并并并联 LDO。  镇流电阻器是根据误差电压来选择的、误差电压是每个 LDO 之间的输出电压的最大差值。  很大一部分误差电压来自基准电压本身的容差、因此理想情况下、该基准可以在 LDO 之间外部连接、以完全消除该误差。  这将是现代 LDO 中的 NR/SS 引脚。  这是 TPS746-Q1的主要问题:不能将基准连接在一起、导致误差电压可能较大、并且镇流电阻器的值可能大于预期值。  我已经就此主题撰写了全面的配套资料、您可以在下面找到这些资料:

    并联 LDO 计算器

    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    使用镇流电阻器并联 LDO 的综合分析和通用公式

    技术2:运算放大器和电流感应电阻器
    第二种方法使用与每个 LDO 的 Vin 串联的小型电流感应电阻器以及一个运算放大器来并联 LDO。  运算放大器的输出连接到 LDO 的某个 FB 引脚。  不幸的是,这一主题的全面文献在业界是缺乏的(我还没有机会写它)。  因此、您可以自由选择此选项、但我们只能提供有关此选项的一般指导。  这是一个参考设计、展示了另一个 LDO 的概念。  我正在使用配置为集成器的 OPA388、进行另一个并联参考设计(正在进行中)、以及其他成本更低的运算放大器、它们也可能有效、但您必须对其进行评估。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00270#design-products

    谢谢!

    Stephen