This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:具有手动死区时间功能的替代器件。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462479/tps28225-alternate-part-with-manual-dead-time-features

器件型号:TPS28225
Thread 中讨论的其他器件: LM5105

工具与软件:

您好!

是否有与 TPS28225类似的半桥驱动器能够接受单个 PWM 输入并生成两个互补信号、以及手动可调死区时间这一附加特性? 虽然 TPS28225使用最大为14ns 的自适应死区时间控制、但我的应用要求死区时间在数百纳秒的范围内。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就有关 TPS28225的问题联系 TI。

    我们有 LM5105、这是一款100V 半桥栅极驱动器、具有单个 PWM 输入引脚、一个使能引脚和一个 RDT 可调死区时间引脚、其中死区时间由 RDT 和接地之间的电阻决定。 此死区时间可控制在80-570ns 之间。

    在此应用中、是否还有您特别需要的任何其他特性?

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢! 就功能而言、LM5105非常适合我的应用。 但是、在我的电路中、两个输出不需要使用不同的接地、因此无需使用自举功能。 是否有具有类似功能的更便宜替代方案、或许是为更低电压轨设计的?

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhamed、

    我们目前没有任何具有死区时间特性的双通道低侧驱动器。 LM5105可轻松配置为作为双通道低侧驱动器运行。 如果将 HS 接地、则 HO 将以接地为基准。 此外、如果将 VDD 连接到 HB、则会避免自举二极管 Vf 从 VDD 下降到 HB。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、