This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:我们使用 TINA 工具来仿真直流/直流断电瞬态、然后我们发现直流/直流输出会产生下冲

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457023/lm61460-q1-we-use-tina-tools-to-simulate-dc-dc-power-off-transient-then-we-find-that-dc-dc-output-generates-a-undershoot

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 朋友

我们使用 TINA 工具对直流/直流断电瞬态进行仿真、然后我们发现直流/直流输出在输入 关闭时会产生下冲。

您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑振铃来自输出电容器通过 HS FET 的电感器和体二极管放电。

    稳压器在此期间处于关闭状态、因此没有引起振铃。

    您可以独立于 VIN 通过 EN 引脚控制稳压器、并且不应看到任何过度的振铃。

    如果需要使用输入电压关断稳压器、还可以在输出端使用肖特基二极管来钳制负环。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢