This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:客户测试模式

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463384/bq7718-customer-test-mode

器件型号:BQ7718

工具与软件:

早上好、

我对 cutomer 测试模式有一个疑问、用于批量生产中的测试。 I 说明为:

"一旦在电池包中安装了此电路、客户测试模式(CTM)有助于减少检查过压延迟计时器参数所需的测试时间。 要进入 CTM、VDD 应设置为比 V5至少高10V (参见图8-2)。"

但对于5个细胞,必须是 VDD 5*4225 +10V=31,125V,但这是高于 ABS。 最高 VDD 30V!  

如何正确地对其进行测试?  

谢谢!

Josef Tesla Blatna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    则会是正确的。 要使用 CTM 而不超过绝对最大值、每节电池的电压应为4V 或更低

    要求输入该值的条件是 VDD 比 V5高10V。 因此、如果 V5处于~21V、则无法安全地进入 CTM。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon