This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:不能正常工作

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462797/bq25672-doesn-t-work

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我的 BQ25672不工作、该系统可以与 MCU 通信、但 SYS 引脚上的电压为0.5、而另一 PCB 上的电压为7.5V。 FAULT_STATUS0和 FAULT_STATUS_1寄存器位于0x00。 我没有通过 MCU 读取输入电压、但我已经激活了 ADC。  

这是由 MCU 读取的 CHARGER_STATUS 寄存器:

CHARGER_STATUS_0 = 0x0F

CHARGER_STATUS_1 = 0x0A

CHARGER_STATUS_2 = 0x40

CHARGER_STATUS_3 = 0x00

CHARGER_STATUS_4 = 0x10

我有这种示波器

SYS 引脚

PMID 引脚

SW1引脚

对于良好的 PCB、sw1是 thi 屏幕:

此致、

Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    您能否提供原理图?  您是否使用 BQ25672EVM 进行了测试?  SYS 引脚是否有可能意外短接至 GND?  您是否可以在未供电时使用 DMM 测量 SYS 至 GND 电阻?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我使用 BQ25672EVM 进行了测试、可以正常运行。 我在板系统中有5个 BQ25672、我已经开发、另一个正常运行。 在其他电路板中、它正常运行。

    该 SYS 引脚的阻抗为1.2M Ω、但在另一个 BQ25672中、该引脚的阻抗为13M Ω。

    e2e.ti.com/.../Charge-batt1.pdfe2e.ti.com/.../Charge-Batt2.pdfe2e.ti.com/.../Charge-batt3.pdfe2e.ti.com/.../Charge-batt4.pdfe2e.ti.com/.../Charge-batt5.pdf

    我有充电 batt1.pdf 部分的问题

    此致、

    Ludovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    SW2未正确连接。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    因为我在同一块板上有5个 BQ25672。 我将必须将电感连接到 SWx 中的 SW2的导线命名为 x、其中 x 对应于要连接它的电池。 然后、SW1导线连接到 SW2中、在 charge batt3.pdf 中、该导线名为 SW3。  

    此致、

    Ludovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    啊。 我现在看到了。  如果 SYS 引脚与 GND 之间的测量值为低电平、则必须在某个位置发生焊料短路。  另外、REGN 电容器额定电压是多少?  考虑到直流偏置降额、该电压需要为10V-16V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    REGN 中为0V。 REGN 和 GND 之间的电阻为91 Ω。

    此致、

    Ludovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    则 REGN 与 GND 之间的焊料短路或 IC 损坏。  VBUS 至 GND、SW1至 GND 和 VBUS 至 PMID 电阻测量什么?  

    您的输入电压有多高?  如果大于15V、我们强烈建议使用输入 RC 缓冲器(2.2 Ω+2.2 μ F)来抑制输入电源热插拔处的振铃。  IC 绝对最大值为30V。  长电缆=高电感=电感振铃高达输入直流电压的2倍。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我有:

    - VBUS 到 GND : 346欧姆

    - SW1至 GND : 4M Ω

    - Vbus 到 PMID: 6M Ω

    输入电源电压为12V、

    此致、

    Ludovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludovic:

    IC 的输入侧损坏。

    此致、

    Jeff