This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:请告诉我有效输出电容的定义。

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463204/tpsm82901-please-let-me-know-the-definition-of-effective-output-capacitance

器件型号:TPSM82901

工具与软件:

团队成员好

我想知道输出电容的相关信息。
-输出电容的定义是否如数据表 SLVSG68 part6-3所述
包含负载输入旁路电容器的电容?
-如果电容值偏离建议的范围,可能会有什么不便?

祝你一切顺利

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyano:

    这不 包括 负载输入旁路电容器的电容。

    如果 电容值偏离建议的范围、则可能影响稳定性。

    您能告诉我们总输出电容是多少吗?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢你的评分

    我们的设计大纲如下所示。

    频率设置:1.0MHz

    Switchng omde:强制 PWM

    输出电压:1.0V

    CO:10 μ F 或22 μ F (+/-26.5%)

    负载的总输入旁路电容:20.6uF (+/- 26.5%)

    请告诉我您对此有何意见。

    祝你一切顺利

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这很好。

    谢谢!

    Colin