工具与软件:
我有一个项目、其中包括两个功率受限的电源 A 和 B、每个电源约为15瓦、每个可变电压(一个并不总是高于另一个)。
单个 BQ25790非常擅长在规定的功率限制内使用一个能源为负载供电、如果无法提供足够的功率、则会开始从电池取电。
在双 BQ25790设计中、我要将两个芯片的系统电源和电池连接在一起。 然后、我希望第一个芯片从电源 A 汲取高达15瓦的功率、如果这不足以为系统负载供电、那么我希望第二个芯片从电源 B 汲取能量。如果 A+B 没有足够的功率为负载供电、那么我希望系统从电池取电。
我能想到的唯一方法是通过操纵第二个芯片上的 BATTP 电压感应连接、使其认为电池电压降低约100mV。 这样、芯片 A 将尝试将 VSYS 调节为比电池高200mV、而芯片 B 将认为电池更低、因此会尝试将 VSYS 调节为比电池高100mV。
我认为这会强制 A 先通电、然后再通电 B、然后是电池。
这种解决方案我不喜欢的一点是、数据表并未非常确定 VSYS 调节至高于电池电压的程度。 因此、在该电压区内摆动似乎很危险、而且这取决于两个芯片都有非常严格的电压读数容差。
你能建议任何其他方法来让两个 BQ25790 (或另一个 TI 芯片)一起良好发挥吗? 并且以 A 然后 B 再电池的明确方式使用它们可用的功率...
注意:我知道此部件具有内置的电源选择器、但我想要一个加 B。 不是 A 或 B。。
我不能仅使用理想二极管、因为我无法保证是 A+B 还是 A<B 或 A=B
谢谢!