This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:使用两个25790并控制它们之间的功率共享

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463141/bq25790-using-two-25790s-and-controlling-power-sharing-between-them

器件型号:BQ25790

工具与软件:

我有一个项目、其中包括两个功率受限的电源 A 和 B、每个电源约为15瓦、每个可变电压(一个并不总是高于另一个)。

单个 BQ25790非常擅长在规定的功率限制内使用一个能源为负载供电、如果无法提供足够的功率、则会开始从电池取电。

在双 BQ25790设计中、我要将两个芯片的系统电源和电池连接在一起。 然后、我希望第一个芯片从电源 A 汲取高达15瓦的功率、如果这不足以为系统负载供电、那么我希望第二个芯片从电源 B 汲取能量。如果 A+B 没有足够的功率为负载供电、那么我希望系统从电池取电。

我能想到的唯一方法是通过操纵第二个芯片上的 BATTP 电压感应连接、使其认为电池电压降低约100mV。 这样、芯片 A 将尝试将 VSYS 调节为比电池高200mV、而芯片 B 将认为电池更低、因此会尝试将 VSYS 调节为比电池高100mV。

我认为这会强制 A 先通电、然后再通电 B、然后是电池。

这种解决方案我不喜欢的一点是、数据表并未非常确定 VSYS 调节至高于电池电压的程度。 因此、在该电压区内摆动似乎很危险、而且这取决于两个芯片都有非常严格的电压读数容差。

你能建议任何其他方法来让两个 BQ25790 (或另一个 TI 芯片)一起良好发挥吗? 并且以 A 然后 B 再电池的明确方式使用它们可用的功率...

注意:我知道此部件具有内置的电源选择器、但我想要一个加 B。 不是 A 或 B。。

我不能仅使用理想二极管、因为我无法保证是 A+B 还是 A<B 或 A=B

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果您有两个独立的电池、则不建议使用这种连接 SYS 引脚的双应用类型。   当任一电池电压> SYSMIN 时、充电器的内部 BATFET 将满电。  因此、如果一个电池的电压低于另一个电池的电压、则较高电池充电器的 SYS 会将未稳压电流推入具有较低电压的电池中。  

    即使将单个电池连接到每个充电器的 BAT/BATP 引脚、内部基准变化也会导致 VREG、ICHG 和 VSYS 变化、从而导致一个充电器提供所有电源和/或一个充电器先于另一个充电器终止。  我在多年前撰写了一个负载共享应用手册、其中介绍了如何使用镇流电阻器来应对 https://www.ti.com/lit/an/slva250/slva250.pdf 的变化。 相对较高的 SYS 调节精度和 BATFET 电阻的变化将需要高值镇流电阻器。

    BATP 在 HiZ 模式下会消耗几 uA 的电流。 遗憾的是、最大串联 BATP 电阻为100欧姆、因此接地电阻分压器的底部电阻会消耗大量电流。  

    也是在多年前、我通过仅将 BAT 引脚连接到一个电池包并仅使用一个充电器的 SYS 引脚、编写了一份关于并联2个 NVDC 充电器的应用手册(www.ti.com/.../slyt651)。  这意味着电池系统的最大补充电流被限制在单个充电器的最大放电电流。  例如、BQ25790最大放电电流为6A、因此在未施加输入电源的情况下、最大系统负载电流为6A。  如果您的最大系统负载小于6A、则可以选择此方案。   

    您还需要面临两个充电器具有相同 I2C 地址的问题、这可能需要 I2C 开关。

    综上所述、2个 BQ25790并联实现高达12A 放电电流的一种理论(意味着未经测试)设计是  

    1. SYS 引脚由理想二极管或串联镇流电阻器连接、

    2. BAT/BATP 引脚连接到单个电池,其中一个充电器的 VREG/ITERM 设置低于/高于另一个,因此它们不会在终止时战斗

    3. I2C 开关

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的回应! 非常感谢。

    第二个应用手册与我要做的事情非常接近、确实我们的 SYS 电源将处于单个部件的限制范围内、因此使用一个仅充电非常适合、当源 B 为输出供电时、效率损失很小(因为它必须通过两个 BATTFET 才能到达输出)。

    酷!