This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:-

Guru**** 2811085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463322/tps922053--

器件型号:TPS922053

工具与软件:

嗨、 我想高效驱动激光二极管、并能够通过 DAC 由微控制器/FPGA 控制电流。 此外、我还希望选择 OC 和 OV 选项(如果可用)。  

所用的激光二极管为以下器件型号:

AFBR-POL2120

Broadcom 提供。  

我的当前设计是使用一个降压转换器、通过我连接到 DAC 输出的特定引脚可调节限流器。 这是模拟器件的必选之处、有点旧、我想探索其他选项。  

我希望二极管输出功率最大为500mW、根据二极管数据表、最大值为0.85A。

因此我基本上需要大约0.6-0.7A 的典型驱动并将其限制为0.85A、同时控制微控制器/FPGA 的电流调整。

我想获得可以满足我要求的 LED 驱动器建议、TI 组件有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我能否了解您的输入电压是多少?

    我想您需要模拟调光。 对吧?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    是的、我忘了提到这一点。

    输入电压范围为5V 至18V、典型值为12V。

    关于第二个问题、回答是肯定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TPS92200D2 是一种可能的解决方案。 如果您使用此 LED 驱动器、则不需要额外的 DAC 来进行模拟调光。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来了解一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven