This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138064 X0

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462856/ucd3138064-ucd3138064-x0

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138128

工具与软件:

尊敬的:

 当我使用  FusionX0ToHext 转换 X0文件时、在 UCD3138064上遇到问题

我通过  FusionX0ToHext 求解 UCD3138128 来转换 X0文件。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439304/ucd3138128-ucd3138128?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCD3138128#

现在、我要确认我为 UCD3138064输入的命令是否正确。

"--infile test.x0 --pflash-checksum calc --export both --format intel --outfile file.hex --ic-family UCD310064 --flash-block-size 64"

因为我通过 FusionX0ToHext 获取的十六进制文件中的校验和与客户使用 TI 工具(在线 Fusion 设计)生成的校验和不同

此致、

Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

     

    我会在一天内回到你身边。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    我的同事 Deepak 今天将提供答案。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    在 FusionX0ToHext 工具和 TI 融合设计工具中均可通过三种不同的方法进行校验和计算。  

    对于 FusionX0toHext 工具、此处是用于校验和计算的命令选项

    对于 TI 融合设计工具、您可以在这里选择这些选项

    在生成.hex 文件之前、请确保您在两种情况下都选择相同的选项、并尝试全部三个选项来确认问题是否解决。

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Deepak K、

    感谢您的帮助。

    没有看到客户提供的操作流程的设置。

    我是否应该发送用于客户检查的设置?

    另外、关于这些指令、它们对应于 TI 工具中的哪些设置?(calc/none/source)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    感谢您分享客户设置、请尝试根据您共享的设置修改命令行。  

    "--infile test.x0 --pflash-checksum calc --pflash-with-boot-checksum-calc upon --bflash2k-checksum calc --boot-size 2 --export both --format intel --outfile file.hex --ic-family UCD310064 --flash-block-size 64"

    请使用以下命令行来详细了解可在 FusionX0ToHex 工具中使用的所有选项。

    FusionX0ToHex --帮助

    此致、

    Deepak K