This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:最大输出电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462370/tps63070-max-output-current

器件型号:TPS63070

工具与软件:

您好!

您能告诉我 TPS63070的最大输出电流吗?

数据表中降压和升压模式下的最大输出电流为2A。 和 图15、16、17和18显示了输出电流= 2A 时的输出压降。 我认为除了短路功能外还有电流限制功能、但是数据表中找不到相关说明。

您能告诉我以下信息吗?

1.它在方框图中的哪个点检查2A 过流限制?

2. 2A 输出电流的条件是什么?   

方框图显示了用于测量高侧 FET 漏源的电流传感器。 我想它适用于2A 电流限制。 您能告诉我检测电流传感器过流状态的电流传感器条件/标准吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  石鹏先生:

    请帮助回答 Nagate 的问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    有关您的问题、请参阅产品说明书的第8.5.2节了解详情。 您可以通过图20、22、43快速查看应用上的最大输出电流。

    下面是输入电流的电流限制规格、因此降压侧高侧 MOSFET 上有一个电流传感器用于执行此操作。

    因此、"2A"输出电流意味着当输入电压足够高以确保输入电流不会触发限制时、该器件在整个温度范围(-40~125°C)和整个 Vout 范围(5~9V)下可支持2A 输出。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shipeng、

    感谢您的支持。 您是否具有3.3V 输出电压图? 图20、22和43显示了7V 和9V 输出。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    图43显示了5V 输出。 3.3V Vout 意味着功率电平更低、所以情况不会更糟。 谢谢。