This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:断开带电组件时芯片燃烧。

Guru**** 2518180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460041/mc34063a-chip-burning-when-powered-component-is-disconnected

部件号:MC34063A

工具与软件:

您好!

我已经使用此组件将近2年了、并且从未出现过问题、因为由此芯片供电的组件仍保持永久连接。 但几天前、当芯片火爆时、我恰好拔下供电组件。 当然、我决定再次进行测试、并让另一块板上电测试了所有功能、电压和电流、一切都很好。 于是我决定再次拔下动力元件和芯片烧坏的插头、并三次验证我又做了一次。

对于可能导致此行为的原因、我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢你

Jeison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeison、

    我的第一个猜测是拔插会导致电源线上出现振铃、进而导致 IC 的引脚出现过压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的答复,我可能需要用新的设计替换所有的板,并在那里放置一个缓冲器,只是为了舒适,而不是我想做的:(.

    再次感谢您、

    Jeison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeison、

    我建议先使用一个板进行检查、并观察开关节点、尤其是是否存在过压。

    此致、
    Brigitte