This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:TPSI3052QDWZRQ1重量信息请求

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462942/tpsi3052-q1-tpsi3052qdwzrq1-weight-information-request

器件型号:TPSI3052-Q1

工具与软件:

您好!

是否可以获得以下商品的重量/质量(mg)信息:

TPSI3052QDWZRQ1  

谢谢、此致、

Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 我们从未收到这样的请求、因此订购了一些 IC 进行称重。 一旦他们到达、可以在2-3天内与您联系。 您能帮助我更好地了解您的应用以及您要找什么吗?

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。

    TPSI3052QDWZRQ1的平均重量约为0.24克。  

    如有任何其他问题、请随时与我联系。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蒂尔登、

    我其实不知道你需要称量它们的重量,而是我猜测重量将可供你使用。

    我只需要它、因为我正在收集我们的整个 BOM 重量数据、只有几个器件我缺失、这一个就是其中的一个。

    此致、

    Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack、

    此致、

    Pawel