This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:WDO 为低电平时 WDI 输入

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459753/tps3430-wdi-input-while-wdo-is-low

器件型号:TPS3430

工具与软件:

嗨、团队:

如果在 WDO 输出低电平时输入 WDI、则 TRST 变为长于设定值(200ms)

如果在 WDO 为低电平时输入 WDI、TRST 是否会延长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    您能否提供此设计的原理图? 对于后期故障、TRST 是否也是10秒?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    一个简单的电路图和该现象附在后。

    我附上了一个简单的电路图和一个这种现象的例子。
    通常、在 WDO 为低电平时不输入 WDI、但我在调试时确认了这一现象。
    数据表未介绍在 WDO 为低电平时输入 WDI 会发生什么情况、因此请告诉我发生了什么行为。

    有些较早的 SVS 产品具有 WDT 功能、在执行类似操作时会锁存、但 TPS3430会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    有关行为、请参阅数据表的表5-1。

    对于该问题、我必须仔细检查我的 EVM。 您是否碰巧对此器件使用 EVM?

    https://www.ti.com/tool/TPS3430EVM

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我没有该 EVM。  即使我现在订购一个、也需要几天时间。

    您能否与您的 EVM 进行核实?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu。

    我已经测试了 TPS3430EVM、结果如下图所示。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢测试。
    什么是 Trst Time 设置(CRST 终端)?

    您可以在 CRST 终端打开的情况下重新测试吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRST 为10nF、这是 EVM 板上的默认值、给了我大约32.6ms 的时间。

    我将在 CRST 开放的情况下进行测试、并在一天结束时提供数据。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是 CRST 开路时的波形。 观察到200ms 复位延迟。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢测试。
    我将再次检查客户的系统。

    此致、