This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:建议 GaN 与散热器之间采用隔离方法

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463042/lmg3411r150-recommend-isolation-method-between-the-gan-and-heatsink

器件型号:LMG3411R150

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问了 GaN 和散热器之间推荐的隔离方法。

根据您的知识和经验、经常使用或推荐使用哪种散热器? 例如、绝缘体材料是什么类型?

另一个问题是、我们是否有 QFN (GaN)封装和 PCB 板之间拆焊的经验、我们是否有任何方法可以降低这种潜在风险? 客户担心这个问题是因为他们需要使用螺钉来固定散热器、机械应力可能会导致脱焊。

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yishan:

    我们建议在 GaN 和散热器之间使用热绝缘材料(TIM)。 对于顶部冷却器件、TIM 将放置在 GaN 器件表面和散热器之间、通常厚度约为1mm、具体取决于 GaN 器件的 Z 高度。
    对于像您在该螺纹中提到的 LMG3411等底部冷却器件、TIM 材料将放置在 PCB 和散热器的背面之间、其厚度可约为0.5mm。
    非常有用。 我们的地震应用页面上提供了多份应用手册、详细介绍了有关热设计的所有信息、包括特定的 TIM 材料、我建议您查看这些手册。
    地震链路

    使用 TIM 将有助于 GaN 器件的板级可靠性(BLR)。 不建议将散热器直接焊接到 GaN 器件、否则会导致应力问题。
    使用 GaN 器件时、TI 建议使用  在器件下方填充和加盖过孔。  这将大大改善器件的焊料并有助于 BLR。
    "Seismic"链接中的应用手册详细介绍了散热器安装技术。 我们的 EVM 使用带弹簧的推针、但螺钉安装很常见。

    谢谢!
    Zach Sovero.