This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53832A:功耗

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53832A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463208/tps53832a-power-consumption

器件型号:TPS53832A

工具与软件:

您好!

我们如何评估 TPS53832A 本身的功耗?

功耗自然随运行状态而变化、并且评估条件需要不同的加减。
例如、可能有一个 Excel 文件、其中填充了输入参数、并生成了功耗结果、
或者或许可以使用 TI-PSPICE 进行更详细的评估来得出结果。

我想知道是否有这样的示例可供参考。

我提出这个问题的原因是、如果我们在输出侧使用电流表电阻器进行测量、
它需要与 DDR DIMM 板一起放置、这将带来一些需要克服的工程挑战。

如果 PMIC 本身的功耗最低且易于评估、
在待测器件功耗较高的情况下、
或许我可以将 PMIC 与待测器件一起测量、然后相应减去消耗。
这样、我可以将电流电阻器放置在主板上、从而使整个系统更加高效。

如果有一些文档或文件可以分享给我,请发送到下面的邮件。

杨俊杰

谢谢!

Jeff