This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65EVM:无法驱动 TPS274C65EVM -芯片抑制寄存器设置吗?

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65, TPS274C65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461844/tps274c65evm-could-not-drive-tps274c65evm---is-chip-rejecting-register-setting

器件型号:TPS274C65EVM
主题中讨论的其他器件:TPS274C65

工具与软件:

我们有两种不同的设置用于评估 TPS274C65。  

#1。  TPS274C65EVM-USB 板

2. SPI  TPS274C65EVM 电路板

两者都连接到相同的 Arduino 设置。 他们使用100%相同的代码和驱动器与相同的 Arduino。 两个都在 TPS274C65地址05 (B0用于写入)上。   

第一个设置正常运行、我们可以将 LED 1_4和5_8设置为开/关、并设置输出通道打开/关闭(启用/禁用)。 我们运行的是加热器、而不是输出通道。 我们可以看到加热器按预期打开/关闭。 并且可以精细配置电流限制。  

但是、设置二无法执行任何操作。 我们可以看到 SPI 响应、但电路板上没有任何反应。 我们无法启用或禁用 LED、也无法在输出通道上获取电流。 我们相信 DIP 开关是合适的。 我们已经使用了内部降压转换器、禁用了降压转换器和外部 VDD、但我们现在还没有任何成果。  

谢谢!

Jamil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamil

    感谢您发送电子邮件。

    对于 USB EVM、默认配置为在可寻址 SPI 模式下工作。 此 EVM 的设计思路是电路板上有2个 TPS274C65器件、它们具有单独的芯片地址(通过地址引脚配置)、SPI 帧本身的一部分是您要配置的特定芯片的地址:

    按预期、USB EVM 在更大程度上是一种开箱即用的解决方案、在该解决方案中、您可以使用板上的 USB MCU 轻松对其进行编程、而无需 SYPHON SPI 线路(尽管在这里不会发生损害)。

    常规的非 USB EVM 应能够在所有不同的配置下工作:可寻址 SPI、菊花链 SPI 和独立配置。 如果 USB EVM 可以与您的 Pi 配合使用、而常规 EVM 则不能配合使用、这让我认为、可能无法正确设置常规 EVM 的跳线配置、从而与您从 PI 发送的 SPI 帧相匹配。 您能否发送非 USB EVM 的跳线/ DIP 开关配置的特写? 如果使用可寻址 SPI、则地址可能不匹配。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tim。 用于重放。 我理解 EVM 手册中所述的您的解释。 我们相信我们有正确的 DIP 开关。 我附上了 EVM 的图片、其中显示了 DIP 开关和跳线设置。 您可以看看、并告诉我您为什么认为它的地址不正确?  

    为安全起见、我们已在循环中对所有可配置地址的代码进行了尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamil

    对于延迟、我们深表歉意。 这里要尝试几种不同的操作:

    您能否将这些跳线拆除、然后直接插入 MOSI 和 MISO 线路的引脚2?  

    由于您正在循环寻址、因此我将假设地址配置不是问题。

    很难从图片中明确看出这一点、但您能否验证 J15是否设置为1-2位置(启用可寻址 SPI)?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J17和 J18已经与您所描述的一样。 但是、修复 J15 解决了该问题。 SPI EVM 板现在已工作。

     但是、"TPS274C65评估模块 SLVUCI0–2022年5月" 文档中提到连接2-3:

     

     

    现在、我们的主要问题是如何使用 AM243EVM。 我的第二个主题是:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461789/tps274c65evm-develop-driver-for-tps274-on-am243xevm-module

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jamil。

    我将关闭该主题、我们将对该引用的主题采取后续行动。 我将在中添加一条注释以更正 EVM 数据表。

    此致、
    TIM