This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:SPMI 从器件

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461976/tps6594evm-spmi-slave

器件型号:TPS6594EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS6594-Q1

工具与软件:

您好!

共有3个问题。

1.是否有关于 SPMI 的详细信息? 在数据表中、没有除 GPIO 之外的说明

2.此电路板是否支持 SPMI 从模式?

3.通过 GUI、可以读取/写入寄存器。 设置 SPMI 从模式是否需要寄存器设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当必须通过 GUI 创建多 PMIC NVM 时、GUI 将相应地设置所有内部位、以使 PMIC 在所需的多 PMIC 环境中运行。  

    所以这是有意为之、这些寄存器处于隐藏状态、不打算在任何时候手动触碰。

    如果您有问题、请访问:

    1.否、这与用户无关、因为 GUI 根据定义的 NVM 设置内部位。

    2.是的、EVM 用户指南中介绍了它的支持和连接方式。

    3.在创建多 PMIC NVM 时、GUI 会在内部处理此问题。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下图显示了我们的测试环境。

    该测试的目的是使用 SPMI 接口进行寄存器访问。

    我们尝试更改 GPIO 设置并从 FPGA 访问它、但没有响应(ACK/NACK)。

    您能否提供一个简单的 json 文件、让我能够在单个 TPS65941111-SPMI 板上使用 EV 模式引脚?

    (未使用 PMIC 的功率输出。)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongkyu:

    在 TPS6594-Q1器件中、SPMI 接口只能用于多 PMIC 互连通信。 SPMI 无法访问寄存器映射、通信仅用于同步使用自定义操作和协议的器件运行。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "多 PMIC"意味着多个 PMIC 器件、您的答案是只能在 PMIC 器件之间进行通信?

    您刚才提供的答案是否意味着无法通过 SPMI 通信单独将 TPS65941111 (EV 板)连接到 FPGA 来访问寄存器? 即使 FPGA 充当 SPMI 主设备、也无法进行通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongkyu:

    是的、多 PMIC 意味着2个或更多个 PMIC 将此接口连接在一起。 只能在 PMIC 器件之间进行通信。

    是的、无法访问寄存器、因为接口仅用于器件之间的控制。 即使 FPGA 是 SPMI 主设备、也无法进行通信。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    祝你度过美好的一天!