This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 BQ76952PFBR 的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455834/bq76952-question-about-bq76952pfbr

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好:

客户的工业和商业存储项目采用 BQ76952PFBR 芯片、重启的设置时间为4.7us、


如上图所示、在100k 频率下、此处的上升时间已经约为500ns、不会再慢了。 但是、这一时间仍然是不够的。 您有什么意见或建议吗?

这是芯片的外设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    BQ76952器件默认在400kHz I2C 模式下初始上电。 的符号 表7.28时序要求–I2C 接口、400kHz 模式 数据表中、Tsu:STA 为~600ns。

    您是否从400kHz 模式更改为100kHz 模式? 如果没有、 第9.2节 I2C 通信子系统 BQ76952技术参考手册中的 更改说明了如何切换到该更改。

    查看您分享的原理图、我们通常将 SDA/SCL 的电阻器设置为10千欧、那里也没有电容器。 那里的驻地协调员也可能导致预期时间出现问题/差异。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    抱歉、您的回答有点偏离主题、而不是客户想要的答案。

    客户要求目前工商用存储项目中用到的频率为100kHz、重启建立时间为4.4us、上升时间约500ns。

    根据规范、上升时间符合小于1000ns 的要求、但建立时间不满足4.7us。 我想问、这是否可以放宽、或有何改善措施。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    根据规范、上升时间符合低于1000ns 的要求、但建立时间不符合4.7us。 我想问、这是否可以放宽、或有何改善措施。 谢谢!

    您是否想问、我们的器件是否具有更短的重复启动时间?  

    重复启动设置时间是我们器件在再次读取/写入之前需要 MCU 提供的最短时间。 MCU 需要至少留出这段时间、以便为另一个事务做好准备。

    这不是可以改变我的知识的东西。

    此致、
    Alexis