This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458887/ucc28782-ucc28782

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好:  

新年快乐: Thnx 为优良的支持去年...

我们将使用不同的 直流输入重做65W"开放式框架"转换器。

EG:最大直流400到160最小直流

我们输入了看起来很有用的棕色 电压。

但与往常一样、在计算表中、您会看到 Rvs1值出现错误。

其两端的电压为-ve。

我们在哪里做错了?

UCC28782是否有更新的 XL?

请参见附录。

非常感谢您做出任何澄清并修复了该问题。

e2e.ti.com/.../Copy-of-UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC_5F00_JAN72025.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、  

    新年快乐!

    Rvs1值及其两端电压(Vrs1_max)的计算 正确、  Excel 工具中没有 关于这些计算的已知错误。  
    版本 C 仍然是最新版本、虽然最近我们的版本控制系统已经过改进、现在已指定为版本01.00.00.0C。

    根据您的输入(Vin_max = 400V、Np = 25、Na = 5)、  Vrs1_max = 400V * 5/25 = 80V、其相对于 GND 的极性(绕组处)将为负。  
    为了选择具有适当额定值的电阻、此计算结果旨在告知用户 Rvs1上的最大电压应力。  
    电压的极性可能是偶然的、但这与低侧 MOSFET 导通时为负、MOSFET 关断时为正。  

    除此之外、我注意到您选择的 Rvs2 ("计算":D97)远高于建议值(14kR 而不是10.2kR)、这会导致 OVP 在低于稳压目标的电压下触发。  我假设这是之前的设计项留下的、在看到 D88的负电压后、您还未打算更改它。
    为了方便阅读此线程的其他人、我想强调 ACF 设计有许多相互关联的参数、在许多情况下、如果不检查一个参数对其他参数的影响、就无法单独更改一个参数。  最好   在每次更改用户选择时查看所有用户选项(所有绿色单元格)的建议值。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好:

    所有这些疏散等等...让我们白天/夜晚都在脚上...所以直到最后几天才能专注于这个问题。  

    非常感谢您提供详细信息。

    非常感谢。

    我将对所有计算进行仔细验证、以反映您的意见。

    这一次,将使 xmfr 使用 wires...from 你最后的观察一年或以前...

    Thnx。

    R