请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
感谢您的回答。
问题1.
我知道 Ra=V-OCV (DOD、T)/I 存在 V 读数误差问题
但问题2的答案是相同的。
>由于电压读数不准确、因此应忽略 SoH 和 Ra 表值。
我认为这种解释不能解释为什么在充电/放电周期数较低时 SOH 会变差、然后随着周期数增加返回正常。 因为如果电压读数不准确、那么在低周期数下不会忽略 Ra 表? 我认为这是一个好主意。
您能解释一下吗?