This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:高达60W 的非隔离式降压转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LMR33640, LM61460, LMR51450, LM62460, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461110/lm5157-non-isolated-buck-converters-up-to-60w

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LMR33640LM61460、LMR51440、 LMR51450LM62460、LMQ61460

工具与软件:

您好!

我正在设计一款具有高度灵活栅极电压(Vgs_on 为4V 至+25V、Vgs_off 为0V 至-20V)的隔离式栅极驱动器。 在我的架构中、我将首先使用 2个隔离型反激式变压器来生成固定+/-30V 电压、每侧提供高达60W 的功率。 我想在 次级侧通过一两个(取决于 IC 的可能性)非隔离式降压转换器设置正负栅极电压。 每一侧应能够处理高达 60W 的功率(略小一些、因为这是 ISO 反激式转换器将提供的最大功率)。 此外、我将拥有另一个(或相同的、具体取决于 IC 的可能性)降压转换器、用于为次级侧的其他数字 IC 生成5V 输出。

我正在寻找具有成本效益和占用空间的器件来完成非隔离式降压转换器的工作 您能为我推荐任何与此相关的器件吗? 必须有一种方法能够通过微控制器(DAC 或任何必要的工具)调节电压输出。

谢谢!

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看完这些器件后、我发现了2个看起来很有吸引力的因素、在输出电压上限方面达到了一些折衷。 一方面  LMR33640似乎对器件数量的要求很低、另一方面 LM61460更复杂。 这些器件是否合适?是否还有其他建议?

    此外、我发现 不建议将 LMR33640用于通过 MCU (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968108/lmr33640-output-voltage-regulation-through-control-voltage)进行可变输出电压控制。 我还不明白为什么会有这个问题、以及为什么 LM61460会更好。

    谢谢!

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijav:

    感谢您的咨询。 我将该线程分配给负责的团队。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijav:

    您能否分享一个图表、说明您计划如何根据电源要求(VIN、VOUT、FSW、IOUT)使用降压转换器、以便我为您提供更好的帮助?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    在2个隔离型反激式转换器之后、将直接有2个降压转换器。 下面您可以找到数据:

    在顶部隔离型反激式转换器之后、VIN =+30V。 -30V  

    VOUT =顶部为0至+25V、底部为0至-25V

    Fsw =只要在低电压或低负载条件下获得干净的输出(不超过100mVpp)、我就可以使用任何开关频率

    Iout =峰值电流范围在4A 至6A 之间、我可以灵活调节(如果符合预算、也没关系)。 不过、负载可以更低

    我看到您的竞争对手的 LT8640-1或 LT8640S 装置应该能够在强制连续模式下工作、输出0至+25V (或0至-25V)。 有多种原因、我更喜欢使用 TI。 您是否会有类似的东西?

    谢谢!

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Javier、您好!

    下面是一些应该适合您的条件的选项。 请随意查看以下各项、看看哪一项最符合您的需求:

    LMR51440/LMR51450:36VIN、4/5A IOUT

    LMQ61460、LM62460:36VIN、6A IOUT

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    谢谢。 我将进行一些仿真、并验证它们是否适合。

    BR、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijav:

    听起来不错。 如果您需要更多帮助、请随时重新打开此主题帖。

    谢谢!

    Joshua Austria.