This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:全桥同步整流器澄清

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463138/ucc28950-full-bridge-synchronous-rectifier-clarification

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我昨天提出了该问题、但该线程现在已锁定。 E2E 页面上的信息存在冲突、因此我无法得出具体结论。

(1) https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462410/ucc28950-synchronous-rectification-as-h-brdige/5612446#5612446

(2) https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418014/ucc28951-ucc28951-psfb-with-full-bridge-sr

(3) https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927631/ucc28950-high-output-voltage

在这3个帖子中 、Mike O'表示在链接(1)和(2)中不能这样做。 但是、在链接中(3)  指出这是可能的。

链接(1)和(2)与其他文档中指出的开关模式必须与其他 TI 资源中规定的初级侧相匹配、并通过 AN'ing A 和 D 以及 AN'ing B 和 C 使用外部逻辑、但我需要更多澄清。 为什么在栅极信号 E 和 F 重叠时次级侧不会发生短路、就像在中心抽头配置中那样。 续流期间的中心抽头配置将两个 FET 短路、导致次级侧短路、以及(0.5 *电感器电流)流过每个 MOSFET。  在续流周期 PSFB 期间、将不会提供初级绕组电源、并且电源变压器将在初级侧短路。 那么为什么在续流二极管期间具有短路的次级绕组很重要?

此致、

-Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前2个备选方案建议不采用 Colin 提出的备选方案3。  讨论的文件也建议不要这样做。  这是为了避免变压器饱和、并且不会使变压器短路。  这也是你所担心的。

    我确实看了方案3、我想它更多、这实际上也可以正常工作。  在续流期间、变压器的初级侧与 FET 对 QA、QC 或 QB、QD 短路、具体取决于天气 E 或 F 为高电平。  这意味着、即使 E 和 F 在续流期间同时导通、也不会使变压器上的输入短路。  输出滤波电感器将防止续流期间变压器上的输出短路。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、