This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:UCC27211AQDDARQ1

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454429/ucc27211a-q1-ucc27211aqddarq1

器件型号:UCC27211A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27211

工具与软件:

请提供此 IC UCC27211A-Q1的片上 D BOOT 的信息

该二极管的最大正向电流额定值是多少? 如果 C boot 大于4uF、我是否需要在设计外部添加 R boot?

在数据表中、我找不到允许的二极管峰值电流值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是涵盖自举电路设计的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    关于内部自举二极管的最大正向电流、我们没有最大峰值电流的规格。 但是、我们建议保留 一般般 电流低于80mA。  可以 通过使用连接到 HO 引脚的高侧 FET 的开关频率(FSW)和总电荷(Qg)来得出平均电流:  

    Iavg = Fsw * Qg

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我了解了平均电流。 但我需要知道 UCC27211内部芯片引导二极管在 Cboot 充电期间的峰值电流。 因为假定 Rboot 为 Vdd- 15V 和 Cboot- 220nF 时需要该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本应用手册的第3.4节介绍了如何选择 Rboot 值: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    峰值电流是根据所选的 Rboot 计算得出的。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我了解平均电流限制、但我需要芯片二极管的峰值电流限制。 请尽快帮助我完成此过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不指定自举二极管的峰值电流、峰值电流不应在启动时损坏二极管。 如果您无论如何都要限制峰值电流、那么使用1-2欧姆的 Rboot 将是一个良好的起点。

    启动时峰值电流最高。 在第一个脉冲之后、峰值电流仅用于对 Cboot 再充电、峰值将很低。

    谢谢!
    Rubas