This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:反激式输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463106/lm5169-q1-flyback-output

器件型号:LM5169-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户反馈、当带负载的 Vin 大于30V 时、输出异常。 Vout 为5V、Vout2为12V。 需要为客户确认什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    客户是否使用我们的设计计算器运行其设计、该计算器可从 https://www.ti.com/tool/download/SNVR520?下载如果没有、请要求客户填写并对照计算器结果进行检查、并进行必要的更改。  如果他们仍有问题、请在同一示波器图上测量 VIN、SW 以及 VOUT1和 VOUT2。  请缩小以显示概览、而放大以显示几个切换周期。

    顺便说一下、原理图不易阅读、但我发现除了使用 C15之外没有明显的连接问题。 我认为它未安装、但请确认。  此外、我找不到变压器数据表。 您能分享吗?

    此致、

    Youhao