This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:规格检查

Guru**** 2511285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456884/ucc2897a-spec-check

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

你(们)好  

客户目前希望将100W 升级到150W 以上、

T1/T2/L4全部替换为电流电阻为15A 或更高的数字。 如何调整 IC 外围以实现超过12V-150W 的输出?

现场的电流最大电流为10.5A、当增加时电压将下降到5V。

e2e.ti.com/.../5756.ucc2897.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在10.5A 负载电流下、初级侧 OUT 引脚的占空比是多少?

    当 Vout 为12V 时、OUT 引脚的占空比是多少?当 Vout 保持12V 时、可承载多高的电流?  

    在上述测试中、输入电压是多少?

    T2匝数比规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    1. 12VIN、初级占空比:42%、次级占空比:58%
    2. 36V 输入电压:、初级占空比:81%、次级占空比:15%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用问题编号回答每个问题、以便我了解哪个答案是对应的问题。

    1.负载电流为10.5A 时、初级侧 OUT 引脚的占空比是多少?输入电压是多少?

    2.当 Vout 为12V 时、输出引脚的占空比是多少?当 Vout 保持12V 时、输出引脚的电流可以承载多高?输入电压是多少?  

    3.什么是 T2匝数比规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    附加了更新后的 原理图(更正了 T2)

    1.负载电流为10.5A 时、初级侧 OUT 引脚的占空比是多少?输入电压是多少?

    --- 一次侧占空比:42%、输入电压:12V

    2.当 Vout 为12V 时、输出引脚的占空比是多少?当 Vout 保持12V 时、输出引脚的电流可以承载多高?输入电压是多少?

    --- 不确定 OUT 引脚指的是哪个引脚、I 测量的 PIN4、5和 PIN14、15本实验输入电压:12V、T2 I (额定值)最大值15A、负载:15A、Vout 可以保持在12V PIN4、5 -占空比:31% PIN14、15 -占空比:58%

    3.什么是 T2匝数比规格? -

    --- 匝数比:3:7:7

    另外、我想问第一个问题、初级侧输出编号引脚4和5是否正确?

     e2e.ti.com/.../UCC2897-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.负载电流为10.5A 时、初级侧 OUT 引脚的占空比是多少?输入电压是多少?

    --- 一次侧占空比:42%、输入电压:12V

    在这种情况下、当您将负载电流增加到大于10.5A (例如15A)时、U2引脚15 (OUT 引脚)上测得的占空比是多少?

    2.

    U2引脚15是 OUT 引脚

    因此、在输入电压为12V 时、当负载电流= 15A 时、U2引脚15 (OUT 引脚)占空比= 58%、对吧? 输出电压 Vout 是多少、它仍然是12V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    1. 在10.5A 负载电流下以及在什么输入电压下、初级侧 OUT 引脚的占空比是多少?

     

    --- 一次侧占空比:42%、输入电压:12V

     

    在这种情况下、当您将负载电流增加到大于10.5A (例如15A)时、U2引脚15 (OUT 引脚)上测得的占空比是多少?

    --- 负载15A、U2 PIN15占空比= 65%

     

        U2引脚15是 OUT 引脚

     

    因此、在输入电压为12V 时、当负载电流= 15A 时、U2引脚15 (OUT 引脚)占空比= 58%、对吧? 没有、58%是 T2 PIN14,15

    输出电压 Vout 是多少、它仍然是12V 吗?

    --- 12V 输入、负载15A、U2引脚15占空比= 65%。

             是的、输出电压仍然为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回到带红色下划线的您原来的问题、条件、输入电压、输出电压和输出电流是什么、听起来与您最新的回复不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    R63和 R64最初为20m、更改为10m 后的最大电流为10.5A、电流可以是15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在看来你没问题了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄红

    可以轻松输出24V/8.5A

    1.我们能否根据变压器的连接尺寸来计算每个变压器的匝数和电感、然后要求制造商按照这个值来给样品缠绕?

    2.除更换变压器外,还​​需要更换哪些其他部件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要咨询您的变压器供应商或制造商以找到答案。 通常、变压器匝数也需要考虑磁芯材料(例如 Bmax 等)和其他因素、因此、您的变压器制造商需要知道匝数是否合适、以及所选的线轴和磁芯是否可以安装在具有足够线规的匝数中。 因此、这不是一个简单的过程。

    对于需要考虑是否正常或更改的 UCC2897A 转换器、请根据您的转换器规格、遵循以下应用手册进行检查。

     了解和设计有源钳位电流模式控制的转换器(修订版 A)