This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:EVM 扩展板

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDKEVM, TUSB1046-DCI, TUSB1064, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459818/tps65987ddkevm-evm-expansion-board

器件型号:TPS65987DDKEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1046-DCITUSB106410G-EXPANSION-EVMTPS65987DDK

工具与软件:

您好!

我正在尝试演示一款适用于 PD (20V 5A)+ DisplayPort + USB2.0的单 USB-C 电缆解决方案。 基本上是  用于概念验证的拉电流板/灌电流板系统设置。

TPS65987DDKEVM 单独只能做 PD、但它具有用于外部 USB2.0和 DP 板的扩展连接器 I/O。  

是否有此类扩展板 包含用于 DP 的 TUSB1046-DCI/TUSB1064转接驱动器、还允许我从主机通过 USB2.0线路传输至 TPS65987DDKEVM。

谢谢!

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    感谢您联系我们!

    明天我会向您提供我的建议。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您是否找到了解决此问题的任何解决方案?

    我知道10G-EXPANSION-EVM 将 TUSB1046-DCI/TUSB1064转接驱动器用于 DP、并且还允许我通过 USB2.0线路、但它们尚未投入生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    您的理解是正确的。  10G-EXPANSION-EVM 不再可用 、因为我们无法保证它可以提供具有各种设置的10G。  

     TPS65987DDK EVM 可用于在 CC 线路上显示 DisplayPort PD 消息、并可通过 GUI 工具进行配置。 有关更多信息、请参阅以下应用手册。  

    TPS65988DK EVM 使用 TUSB546来测试 DP 源。 更多信息、请参阅 EVM 用户指南。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 他们非常乐于助人。  

    我认为最好的选择是坚持使用  TPS65987DDK EVM、因为它可用于测试 DP 拉电流和灌电流。 尽管 TI 网站不再正式提供10G-EXPANSION-EVM、但我仍然想确认、 如果我将10G-EXPANSION-EVM 连接至 TPS65987DDK EVM、它 能够拉取和灌入 DP 和 USB 数据。 我们 使用的可能仅是 10G 数据速率的极小一部分、因此完全不满足10G 要求并不是一个问题。

    谢谢!

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    遗憾的是、我们不再支持 10G-EXPANSION-EVM。 TPS65987DDK EVM 仍然可以在没有"显示屏"的情况下进入 DisplayPort 交替模式、并且可以通过提供的应用手册第4节中所述的 PD 消息方式进行查看。  

    还有一项建议是 也将 TUSB1046/1064 EVM 用作 DisplayPort 概念验证。 请参阅 此处的 TUSB1064产品页面。  

    此致、

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的确认。

    我想我将尝试 从 TPS65987DDK EVM 读取 CC 线路上的 DisplayPort PD 消息。 我想这需要一个 USB PD 分析仪。 您能给出一个 TI 经常用于这个应用的具体建议吗?

     

    此致、

    Ming Guo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    我们使用 TotalPhase PD 分析仪 进行内部测试、但不幸的是、该分析仪已停产。 我也 推荐 Ellisys Type-C 跟踪器、它更适合价格较贵的人、因为它功能强大。  

    此致、  

    Aya Khedr