This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:提高降压转换器的启动稳定性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453216/tps54560b-improve-start-up-robustness-of-a-step-down-converter

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:TPS54560

工具与软件:

您好!

我正在为一个系统设计电源、该系统的电源随着连接卡的增多而不断增加。 每张卡都有一个直流/直流转换器、在经过特定数字后、使用 TPS54560的电源无法启动。 我可以更改什么来解决此问题?

这是原理图 webench.ti.com/.../SDP.cgi

非常感谢您的支持

祝你度过美好的一天

塞尔吉奥·阿拉托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    我无法访问 webench 链接、请更改链接。 如果您分享实际的原理图图片/pdf 会很有帮助。 此外、您可以填写器件的快速入门指南。 下面是相关链接。 计算器  SLVC452计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我刚发送的电子邮件、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    您要讨论的是哪封电子邮件?

    我没有收到您的任何电子邮件

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我会重放 TI e2e 发送的电子邮件、这可能是您的消息提醒、抱歉、

    这是我重放的内容

    尊敬的 Onkar:

     

    感谢您的重播

     

    这是 webench webench.ti.com/.../SDP.cgi 上的链接

     

    很抱歉、但对于我来说、计算器让我有太多想法、我不知道

    实际上、我们不会做太多

     

    输入电压在19V 附近为+/- 10%

    输出电压应约为13.5伏+/- 2%

    IC 能够处理的最大值时的输出电流(5A)

    真正重要的是、即使我有15个直流-直流转换器下降到输出、并且每个转换器都有自己的电容器、转换器也能够启动。 最终电流应在1A 左右、但启动时可能超过5A

    如果最终输出电压会出现斜坡、则问题也不大

     

    我希望这一点得到澄清

     

    祝你度过美好的一天

     

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    感谢您分享详细信息。 我将在星期一回复您

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    很抱歉延迟了响应。

    我检查了您的工作台设计、您觉得很好。 若要详细了解该问题、您能否分享启动测试波形?

    如果您可以在下面绘制波形、那就太好了

    1. VOUT 测试点
    2. SS 引脚电压
    3. 比较器
    4. 电感器电流
    5. SW 节点电压

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    有任何相关更新?

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭该主题帖、可以随时将其重新打开。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare