This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:有关 TPS92200动态输入电压变化的查询

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462179/tps92200-inquiry-regarding-tps92200-for-dynamic-input-voltage-variation

器件型号:TPS92200

工具与软件:

您好!

我目前正在研究一个输入电压在13V 到24V 之间动态变化的项目、需要使用12V 和140mA 的最大电流驱动 LCD 背光。 在查看 TPS92200之后、我认为它可能是适合该应用的解决方案。 但是、我想确认 TPS92200是否能够有效地处理动态输入电压变化、而不会引入明显的噪声或导致输出电压和电流降低。 背光保持稳定以避免显示器闪烁至关重要。

您能否详细介绍一下 TPS92200是否可在这些条件下正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajin

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajin:  

    感谢您联系我们!  

    TPS92200是理想的器件。 我可以处理13~24V 输入电压并以140mA 最大电流降压至12V。  

    您能分享一下 LCD 的终端设备应用吗? 只是奇怪、因为它似乎是一个小型 LCD 屏幕、因为背光只需要12V (可能串联4个 LED)、并且很少使用13~24V 电源轨。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。 这用于医疗应用。 您好、该显示屏是具有1.86W 功耗的10.1英寸4LED 系列显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajin:  

    感谢您的回复!  

    它是 CPAP 或患者监护仪等医疗机器上的屏幕。  您能在此处分享您的电子邮件吗? 我以后可以通过电子邮件更好地为您提供支持。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是 ECG 机器。 我的电子邮件 ID 是 sajin@tricog.com。 您可以分享 TPS92200的 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajin:  

    我很抱歉。 我们没有 TPS92200的 pspice 模型。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想知道 IC 的确切效率、同时在输入电压为12V 至24V 时提供12V 140 mA 输出电流。 我如何才能得到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajin

    我们的专家将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajin:  

    如果您想了解确切的效率。 我建议您应用评估板。 更改 RSENSE 以设置电流并连接您的负载背光 LED 以测试效率。  

    谢谢!  

    此致!

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的其他一些竞争对手 IC 已在数据表中提供了这些详细信息、因此我们不想购买所有 IC 并对其进行测试。 如果数据表中未提及任何额外数据、那会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajin

    我们的专家将于下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanji:  

    对于您的特定效率数据请求、我可以尝试在工作台上为您进行测试、但 IOUT 电流和负载电压可能与您的确切条件略有不同。  

    我已经给您发送了一封电子邮件、以便与您确认所有条件。 让我们通过电子邮件进行讨论、以便我可以更好地为您提供支持、并将测试数据发送给您。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。