This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116IPWR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463025/tlc59116-tlc59116ipwr

器件型号:TLC59116

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们公司几年来一直使用 TLC59116IPWR。 此部件的问题很快就会出现、即连接到 IC 的 LED 已烧坏(损坏)。 设计中不会发生任何变化。

我们使用的 LED 是 HSMA-C120。 我尝试了几件事、问题是与此 IC 的特定批次有关。 IC 标有14KG4 (我认为 这是批号(制造)或这是错误的?) 有这个问题。

我用97KG4更换了 IC、问题解决了。 这是已知问题吗?  这个编号是否与14KG4相似? 我在您的网站或数据表上未找到该内容。

提前感谢。

此致、

Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是说这个问题是由同一批次 IC 造成的? 在您更改另一批 IC 之后、该问题就会得到解决。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的答复。

    是的。 所有具有 Lot 14KG4的 IC 都有这个问题。 我有安装97KG4和34KG4的 PCB、它们工作正常。

    那么、我是对14KG4上的批号是否正确的?

    此致、

    Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron

    我们的专家将于 下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我想我们只能做一些去耦分析、以确定这两个批次之间是否有差异。

    TI 进行 decap 的正式流程是联系当地的销售团队、他们将帮助提交申请。 然后、我们的 FA 团队和我们的团队将收到执行一些测试的请求、以验证我们的 IC 是否确实有问题。

    因此、请帮助联系当地销售团队获取支持。

    BR、Jared