This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756的 MOSFET 选择

Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457032/bq25756evm-mosfet-selection-of-bq25756

器件型号:BQ25756EVM

工具与软件:

您好!

我们已在电路板中使用了 FDMS86350ET80 MOSFET、但我们无法开启电池充电。
当我们启用充电时、DRV_SUP 达到3.3V - 3.4V。 您能否请检查我们的 MOSFET 能否与充电器 IC 配合使用。
EVK 中使用的 MOSFET 是"sir680ldp"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukunda:

    您是否在 BQ25756EVM 电路板上进行测试? 如果不能、您能否将原理图分享给我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:
    感谢您的答复
    我们使用  BQ25756EVM 电路板作为参考(作为 EVK)。 我们只更换了与我们的电路相关的那个 EVK 的 MOSFET。  
    EVK 中使用的 MOSFET 是 sir680ldp
    我们用它替代的 MOSFET 是  FDMS86350ET80

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mukunda、

    您是否能够提供寄存器转储? 我想看看寄存器信息中是否有任何答案。

    您能否提供原理图、以便我可以确认没有问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    电路中的一切都与 EVK 相同、唯一的区别是 MOSFET 的器件型号替换为  sir680ldp 最终目的  FDMS86350ET80  电感器器件型号是 744393 87100 .  我们现在能够为电池充电、并且能够提高和降低充电电流。  

    我们提供7V 至9V 的外部 DRV_SUP、因为在5V 时、我们的 MOSFET 无法导通。

    我们的最大充电电流为1.6A。

    我们有时会面临电感器发热的问题。

    您能否向我们确认 MOSFET 的外部 DRV_SUP 和栅极电阻的理想值是多少、以解决电感器升温问题。

    另一个观察结果是、在外部 DRV_SUP 6.3V 时、电感器不会发热。 但有时在6.3V 电压下、MOSFET 无法导通、因为 Vgs 较低。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mukanda、

    感谢您耐心等待。 现在我们比较忙。 我正在研究这个问题、本周晚些时候我将与您联系。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murkanda、

    再次感谢您的耐心等待。

    您能向我们发送 SW1和 SW2信号的照片吗?

    HIDRV 和 LODRV 看起来也不错吗?

    此致、
    埃森·加洛韦