This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:预终端悬空?

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463640/bq24040-pre-termination-floating

器件型号:BQ24040

工具与软件:

我正在尝试为我的应用选择一个预定义电阻值。

我可以在数据表中看到、2k 是10%终止电流和20%预充电电流的值。

我还会看到一个注意事项、如果 PRETERM 引脚悬空、则可以实现相同的配置。

如果该引脚悬空或施加了2k 电阻、那么同样的操作是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据产品说明书第8.4.6节、这是正确的。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我只想确认这个部分在数据表中准确无误。