This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:根据温度申请使用寿命

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462575/tps723-q1-request-the-life-time-according-to-temperature

器件型号:TPS723-Q1

工具与软件:

你(们)好

我想了解 TPS723-Q1在器件出现故障前的使用寿命(有效期)

我查阅了数据表、但找不到答案

我想检查当温度条件是25℃、85℃ 和100℃ 时的所有温度条件、但如果有根据温度条件的寿命图就更好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoiwoon:

    请查看"质量、可靠性和封装信息"部分下的内容。 系统会要求登录 TI.com。

    然后向下滚动以在 Time Data (时间数据)中查看 Mean Time Before Failure (故障前平均时间)和 Failure (故障)

    这是您在寻找的器件吗?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    但我要查找的是其他数据

    我想知道 TPS723-Q1的寿命

    我需要使用产品所需的时间数据、如5年、10年等或24500小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hoiwoong,

    我会要求我们的测试和验证团队提供这些数据、然后我会给您回复。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TI.com 中的该计算器来计算特定相关温度下的器件寿命(时基故障)和平均故障间隔时间(MBTF)数据:

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    如需了解更多可靠性计算器、请访问: https://www.ti.com/support-quality/reliability/calculators.html