This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:施加高负载时的奇数行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25622E, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462848/bq25622e-odd-behaviour-when-high-loads-applied

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

您好、请忽略我目前有关欠压的另一个主题、我仍然无法在实验中再次捕获该问题。 它可能已经被修复了…

BQ256232E 芯片存在一些其他问题。 在测试过程中、我们要进行一些简单的应力测试。

当我施加3A 的突然持续负载、未插入电池、且 BQ 处于 POR 默认状态时、VSYS 会崩溃、无法恢复。

蓝色线是我们的12V PSU 电源。

然而、在缩小使其"工作"的寄存器范围后、  

我发现在项目的启动代码中应用这两个值时:

writeRegister8 (BQ25622Register:::ChargerControl1、0b1'0'1'0'0'0'01);
writeRegister8 (BQ25622寄存器::ChargerControl2、0b0'1'10'01'0'1);

充电器控制1应该是 POR 默认状态、但出于某些原因、仍需要应用该状态才能使第二个充电器控制2寄存器条目生效。  

第二个寄存器条目中的密钥更改是将 SET_CONV_STRN 值设置为弱或正常的、以"解决"完整的崩溃问题。

但在未插入电池的情况下、突然出现持续3A 负载、我们仍然得到一个短暂的方形骤降。  

其中使用2.2uH 电感器和 RC 滤波器已顶在电路板上。  

布局可能并不是100%理想、并且与数据表中的基准不匹配、但 VSYS 具有与开关一样的低阻抗路径、  

这是正常的预期行为吗?

我的 PCB 布局是否变得一团糟?

还是用力推开芯片?

另外需要注意的是、该芯片很长时间不喜欢以3A 电流运行、不是因为不稳定度越来越高、更可能达到100°C。  

这个项目是在不会达到持续的电流消耗像这样。 但它完全在该电路的规格范围内。 这让我想知道为什么它也会变得如此热。  

应该注意的是、该项目在出现这个方形电压骤降时似乎没有复位。 它足够短,事情继续进行,但它不理想。  

如果有人能帮我弄清楚这一点... 这是我在使用此芯片时面临的最后一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    我们正在努力进行审核、并将在一周(CST)结束前提供您的评论。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    首先、通常情况下、当电池未连接到系统时、为了获得有关 SYS 调节的最佳性能、需要通过 EN_CHG 位或/CE 引脚禁用系统充电。 这使器件能够更快地响应 SYS 负载的突然增加。  

    在我将所有寄存器都设置为 POR 值的情况下尝试复制您的测试用例、然后施加3A 电流、VSYS 突然降至 VSYS_SHORT 阈值以下、然后由于 BQ25622E 器件上的内置转换器软启动功能、VSYS 无法斜升。 有关软启动的更多详细信息、请参阅数据表第8.3.3.5节。  

    当 I DISABLE CHARGE (所有其他寄存器都保持 POR 默认值)时、IC 能够仅短暂下降 VSYS 来响应这种突然的负载瞬变、如下面的波形所示。 根据负载的压摆率、预计 VSYS 会有所下降。 这是正常的。

    [报价用户 id="594543" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462848/bq25622e-odd-behavior-when-high-loads-applied "]

    另外需要注意的是、该芯片很长时间不喜欢以3A 电流运行、不是因为不稳定度越来越高、更可能达到100°C。  

    这个项目是在不会达到持续的电流消耗像这样。 但它完全在该电路的规格范围内。 这让我想知道为什么它也会变得如此热。  

    [报价]

    作为与12V 输入和3A 输出电流消耗的比较、BQ25622EVM 电路板的温度达到69.2摄氏度。布局的差异将导致热性能差异、因此、考虑到您的 PCB 布局比 TI EVM 电路板更紧凑、您的观察结果不会完全超出预期。  

    此致、

    Garrett