This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电压校准过程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462683/bq34110-voltage-calibration-process

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、我一直在尝试在我们的客户电路板上校准 bq34110、以便读取我们使用外部分压器网络的3x3.7V 锂聚合物电池组的电压和电流。

我只能通过主机 MCU 的 i2c 总线进行访问、因此目前不能使用 bqstudio 和 EV2400

我已经完成了以下步骤、

1. 通过 CAL_TOGGLE 启用校准模式(CAL_EN 标志置1)。可以读取0x8010

2.EN VEN 位(虽然我没有看到任何电压读数@VEN 引脚只是0400-500mV、但示波器上也没有看到、只是将 VEN 复位会提供0V)

3.change 将分压器中的值从 5000mV 更改成了14250  

4.changed 将串联电池节数更改成了3

在读取 Voltage()仅获得1098mv 后,我只是把分压器最大为0xFFFF 并得到了9548mv ,(~9.5V)我缺少什么?

请建议适当的电压和电流校准步骤。