This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:带外部反馈的 VOUT 动态配置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463122/lm51772-dynamic-configuration-of-vout-with-external-feedback

器件型号:LM51772

工具与软件:

我已经在该芯片上使用内部反馈配置了 VOUT、它运行完美。 在此过程中、我编写了自己的代码、通过 I2C 动态设置该引脚、数据表中提供的公式对此非常有用。 我目前没有用于外部反馈场景的硬件来测试这一点、我很难理解您的 FB 外部除法率公式、该公式从以下公式中检索得出:

自己做数学,我根本无法达到这个值。 在此过程中、我假设输出电压环路的控制放大器调节系统、以便始终在 RFB 顶部和底部电阻器之间的节点上达到 VOUT_A DAC 电压。 从这里、我计算了一个简单的分压器、但我不知道公式的来源。 让我知道我在这里错了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您认为公式中缺少分母 V_Ref、该分母应该是

    将在下一版本的数据表中更新该值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题,好东西,我发现了它,没有将留在下一个修订版困惑哈哈