This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:有关 BQ40Z50EVM 中的唤醒按钮的问题

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458254/bq40z50-r2-questions-about-wake-button-in-bq40z50evm

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、、、 BQ25720

工具与软件:

手册中说:

>>按下"唤醒"按钮开关、将 Bat+暂时连接到 Pack+。 这会将电压施加到 bq40z50上的 PACK 引脚、从而使稳压器上电并启动初始化序列。

1.为什么这个按钮是必要的(为什么芯片一旦接受了电池组供电,就不能自己启动)?

2.我们正在设计/原型设计包含 BQ40Z50-R2的电池盒。 我们是否也应该整合唤醒按钮?

IOW、是否存在在碳粉盒"制造"时(电池组首次连接到电量计时)需要使用 WAKE (唤醒)按钮超过初始唤醒所需的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    WAKE 按钮用于使电量监测计退出 SHUTDOWN /睡眠模式。 WAKE 按钮的用途是将 BAT 短接至 PACK 引脚。 当电量监测计在 PACK 引脚上遇到足够大的电压时、电量监测计将退出关断模式。 大多数设计中都包含充电器 IC、充电器 IC 可以在 PACK 引脚上施加电压以将电量监测计从关断模式唤醒。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>当电量监测计在 PACK 引脚上遇到足够大的电压时、电量监测计将退出 SHUTDOWN 模式。

    我要求就这一点作出更多的澄清。 为什么电量监测计无法从 VC1/VC2/VC3/VC4引脚上接收到的电压唤醒?

    IOW、为什么它需要看到受其控制(通过 FET)的电压才能唤醒? 为什么它的输入引脚上的电压不起作用?

    >>在大多数设计中、设计中包含充电器 IC、充电器 IC 可以在 PACK 引脚上施加电压、以将电量监测计从关断模式唤醒。

    我们的设计中包含充电器 IC、因此在某些情况下可能是一个唤醒源、但这里我将研究电池单元是唯一电源时的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提问的另一种方式可能是"器件最初为何在关断模式下加电、而不是(例如)在睡眠模式下加电?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我希望进一步了解这一点。 为什么电量监测计无法通过 VC1/VC2/VC3/VC4引脚上接收到的电压唤醒?[/QUOT]

    这不是电量监测计的工作方式、而是设计为在向 PACK 引脚施加电压时唤醒。

    "为何器件最初是在关断模式下而不是(例如)在睡眠模式下上电?"

    这是电量监测计设计中内置的安全功能、FET 会在关断模式下关闭、以禁止电流并保护整个电路、因为初始启动的行为可能不可预测。

    此致、

    Adrian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在 BQ40Z50-R2控制充电的设计中(独立运行、无微控制器)、它与 BQ25720 *相结合是*"充电器"、需要一个唤醒按钮或等效设备来确保处于关断状态的 BQ40Z50不会一直处于关断状态、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    充电器将用作 WAKE 按钮。 从关断状态唤醒通常仅在从生产出厂后发生。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian:

    在我们的电路中、充电由电量监测计控制(换句话说、这是内部充电器而不是外部充电器)、因此不清楚如何由电量监测计控制的电源唤醒电量监测计。

    也就是说、在我们的测试中、电量监测计确实会唤醒、但是 而变化 将 USB-C PD 电源插入系统 两次 (IOW、插拔、再插-现在监测计处于唤醒状态并正在通信。 我们会看到预充电、然后在执行此操作后再进行充电。

    为什么这不是真正的死锁(为什么它第二次起作用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    当您首次插入 USB-C PD 时、您可以测量 PACK 引脚上的电压吗? 此外、一旦监测计退出 SHUTDOWN 模式、它很可能不会重新进入 SHUTDOWN 模式、除非用户将其重新置于 SHUTDOWN 模式或电池电压下降得过低。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>首次插入 USB-C PD 时、可以测量 PACK 引脚上的电压吗?

    我会尽量解决这个问题、并发布后续行动。

    >>另外、一旦测量仪表退出 SHUTDOWN 模式、除非用户将其重新置于 SHUTDOWN 模式或电池电压过低、否则它很可能不会重新进入 SHUTDOWN 模式。

    同意。 在我们的用例中、电池组会一直耗尽、直到电量监测计使用户停止工作(因此这时仍然有足够的电量、以免停机)、但在电池送往充电站之前、它们可能会需要很长时间。 在此期间、电芯可能会进一步耗尽、足以最终将电量监测计置于关断状态。

    这正是我们努力巧妙处理的临界情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我明白了、我现在完全理解应用程序的问题。 是的、请告诉我测试电池包引脚电压的结果、因为第一次插入时 USB-C PD 可能不为器件供电。

    此致、

    Adrian