This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:什么和#39;使用 AWR2944 EVM 时4.4MHz、8.8MHz 和17.6MHz 之间的差异

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463297/lp87745-q1-what-s-the-differece-between-4-4mhz-8-8mhz-and-17-6mhz-in-use-of-awr2944-evm

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

在逻辑块中、我们尝试使用 AWR2944 EVM 进行雷达检测、默认元件是17.6MHz 选项、我们想知道我们是否更改其他版本、雷达检测有一些不同的性能?

感谢您的支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LP87745-Q1的主要目录 NVM 是 LP877451A1RXVRQ1、它支持17.6MHz、因此通常是从 PMIC 侧建议使用的选项、但如果需要、我们确实有一些其他频率选项、如8.8MHz NVM。  但是、 您似乎在问有关雷达性能的更多问题、因此我会将该请求重新分配给 AWR2944团队以对该部分进行评论。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们 在17.6MHz 处使用/建议高开关频率、主要位于 IF 频带之外(对于 AWR2944为15MHz)。 这避免了开关噪声耦合/干扰雷达的信号处理、并且无需额外的第二级 LC 滤波器来抑制 IF 频带内的杂散。 但是、降低进入或接近 IF 带宽的开关频率可能会引入开关噪声、从而降低雷达的性能。 这种噪声可能会降低 SNR 并导致更高的本底噪声、还可能影响检测范围和整体精度。 虽然您可以在较低开关频率下受益于 PMIC 的效率、但代价是需要额外的滤波以防止性能下降。  

    此致、

    Aydin